您好
客户设计中采用 BQ24171来为2节电池充电。 它们遵循数据表9.3.15进行电池检测测试。
结果发现、在开始充电时、充电在100mA 充电电流维持约500ms 后停止、充电停止时间也约为500ms。 在停止充电期间、状态从 H 变为 L。然后增加充电电流。
附上了波形。
黄色:电池组电压
蓝色:IC 的 SW 充电
红色:充电电流
绿色:充电状态 IC

它是否符合9.3.15中的流程? 125mA 充电电流是正在流中的红框部分? 停止充电的500ms 是启动官方充电的切换时间吗?

请帮助检查它。
谢谢
星形