This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752:TPS23752以太网供电、我们的 LAN8740 IC 发热很大。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23752, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298834/tps23752-tps23752-power-over-ethernet-our-lan8740-ic-heating-very-much

器件型号:TPS23752
主题中讨论的其他器件: PMP11254

在正常电源下、LAN8740 IC 电路正常发热、但在 TPS23752 IC POE 上、LAN8740 IC 电源发热非常高。 请为这个做必要的准备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pallav、您好!

    感谢您的联系。 您能否分享一份原理图让我们了解  TPS23752与 LAN8740的连接方式? 谢谢。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../POE_2D00_TI.pdf

    请查找原理图。  

    此致、

    帕拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang、您好、对于12V-P 上存在故障电流的任何建议。 从108mA 到280mA 的电流波动很大、大约 请告诉我任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pallav、您好!

    很抱歉 PoE 团队最近出差、列表中有多人工作。 请预计 E2E 回复会延迟。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pallav、您好!

    感谢您的耐心等待。

    LAN8740A 使用3.3V 电源。 3.3V 电压是否由12V-P 提供?  

    您能否测量12V-P 以查看它是否稳定? 如果12V-P 不稳定、您可以检查 VC RTN、看看它是否稳定。

    如果它们中的任何一个不稳定、请帮助连接您捕获的波形。  谢谢。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的回复。

    我在 Vc 上测量了54V-POE 输入、DSO-RTN 和12V-P。 请检查并提供建议。

    1. 54V-POE

    2. Vc - RTN  

    3.12V-P

    我需要更多关于原理图的问题。

    我们根据 PMP11254参考设计进行设计。 低于 D13二极管在栅极驱动中起什么作用?

    我们的器件是气密 的所以 POE 区域的加热, PCB 的加热非常高。

    关于上述问题、请帮助我。

    期待您的参与!

    此致、

    帕拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请给我一条关于下面电路的建议。

    交换电路中的 D12和 R20位置会发生什么情况。 因为在典型电路中、会发生二极管和电阻器位置交换。

    这是我星期一在董事会中执行的操作。 到目前为止、电路板运转正常。

    请向我们提供有关以下电路的建议。

    请给我以上两个评论答案。

    期待您的参与!

    此致、

    帕拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pallav、您好!

    感谢您的信息。

    1. D13确保 Q5的快速关闭速度。 这有助于减少关闭能量。 如果您有一个次级侧同步 FET、这也有助于减少 pri-sec FET 击穿时间。  

    交换 D12和 R20位置应该没有问题。  

    3. 12V-P 电压具有1.68V 的峰峰值纹波。 想知道您是否有 LDO 到变压器12V-P 到3.3V 输入来提供 LAN8740A、 通常、LDO 应减轻 大部分纹波。

    4. 对于输出纹波、看起来 VC 高于 UVLO、VDD 也稳定。 您能帮助测量 GATE -RTN 电压吗? 只是想知道栅极是否不连续 、从而导致12V-P 上出现较大纹波。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    请按如下所示查找 GATE-RTN 电压的波形、

    另一个查询、

    请查找附件文件。

    如果我连接中心、则按照 pdf 文件点击 TX RX 引脚。

    将来是否会发生任何问题?

    如果是,请将该问题的详细情况发送给我。

    此致、

    帕蒂达尔·帕拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,

    请查看更多相关评论 PDF.e2e.ti.com/.../LAN8740A_5F00_connection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pallav、您好!

    感谢您的更新。

    很抱歉、我最近时间太短了。 我会在下周三之前回复您。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallav、您好!

    感谢栅极电压波形。 占空比(D)约为17%。 匝数比为2:1。  

    根据 N*Vout = D/(1-D)* Vin,Vin 为 ~117V, 高于54V-POE 输入。 看起来栅极占空比可能在相同负载电流下发生变化或负载太轻。 您可以帮助检查:

    -一个缩小的栅极波形、用于查看占空比是否保持在~17%或者在同一负载电流下是可变的

    - 如果在负载较重时 Vout 可以稳定。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我附上了当仅作为我们的器件加载时的栅极波形的照片、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请放弃之前的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我附上了 仅作为我们的器件加载时的栅极波形的照片、更改占空比12%- 16%

    我附上了 加载时的栅极波形的照片、因为仅我们的器件和锁、改变占空比17%- 18%。

    某些 器件中 、从磁场恢复、这会导致 Vc 引脚损坏(显示导通性 或显示低阻抗)相关问题。

    我们检查波形、发现波纹约为 1.2V 峰峰值、现在我们 通过在 Vc 引脚处添加4.7uF-50V 电容器将峰峰电压降低到440mV 到600mV。

    此外 、我们 通过 添加47uF-50V 陶瓷电容器将输出电压12V-P 纹波降低至280mV。  

    我们还需要对这个问题采取什么保护措施。 当我们 在 Vc 引脚上添加12V 齐纳二极管会有所帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallav、您好!

    感谢您的更新。

    我看到您在 Vout 之前添加了一个 CLC PI 滤波器、我想知道您是否可以在增加电感的同时使电感器电感保持不饱和。 这可能进一步有助于降低输出电压纹波。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 LCB1608-221Y-N 用于 L14。 请查看附件数据表。 告诉我、它是否正常?

    e2e.ti.com/.../Large-Current-Multilayer-Chip-Beads-for-LCB1608-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallav、您好!

    LCB1608-221Y-N 的额定电流为1.5A。 我不知道12V 时的输出功率是多少。 P 看起来需要小于18W。

    使用2*PI*100e6*L=220时,100MHz 处的 L 为~0.35 uH。 您可以尝试进一步将电感增加到2.2 - 4.7uH、这有助于平缓电流和电压纹波。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们决定将此 L14值更改为 BLM18SG121TN1D、以增加12V 时的功率容量。 它适用于我们的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallav、您好!

    在节日之际、许多设备专家目前不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    希望您做得好。

    在我们的设计中、我们使用塑料 Cat5插孔实现 POE 连接。 它是正确的电路吗、这是我之前发送过的、 (我们连接地线、但我们使用塑料 Cat5插孔) 还是需要更改 Bob-Smith 端接处的 GND?

    此致、

    帕拉夫·帕蒂达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    有更新吗?

    此致、

    帕拉夫·帕蒂达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pallav、您好!

    新年快乐!

    对于 π 型滤波器中的电感值、通常电感器的较大电感和电容器中的较小杂散电感可以提高性能。 BLM18SG121TN1D 是0603封装类型、可能 不够大。 您可使用以下链接来帮助设计文件管理器: www.ti.com/.../SSZT824

    J4的端子到整流器看起来很好。

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    请给我们一个评论的答案。

    在我们的设计中、我们使用塑料 Cat5插孔实现 POE 连接。 它是正确的电路吗、这是我之前发送过的、  (我们连接地线、但我们使用塑料 Cat5插孔) 还是需要更改 Bob-Smith 端接处的 GND?

    此致、

    帕拉夫·帕蒂达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallav、您好!

    从原理图来看、J4的端子到整流器的连接对我来说很好。 您是否也将 Cat5插孔连接至接地或底盘?  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    J4是塑料连接器、因此没有任何接地或机箱接地。 那么、我们在 Gound 下方的哪个位置进行连接? 是否要将其与公共接地连接?

    此致、

    帕拉夫·帕蒂达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pallav、您好!  

    Bob-Smith 端接地通常取决于产品应用。   

    对于采用塑料 RJ45的产品、某些 BS 平面接地保持悬空或连接到输出接地。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    现在、在我们的布局中、接地与浮动接地层相连。 是正确还是错误? 或者它是否有发热问题?

    此致、

    帕拉夫·帕蒂达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pallav、您好!

    我们确实看到在使用塑料 RJ45时、一些产品使 Bob-Smith 端接地悬空。 这可能取决于产品应用、并且浮点似乎是可选的。   

    这更多地与 EMI 有关、我认为它对发热没有太大影响。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pallav、您好!

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂