This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TPS3823A-33发热问题

Guru**** 2529040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321802/tps3823-tps3823a-33-heating-issue

器件型号:TPS3823

您好!

我在我们的产品中使用的是 TPS3823A-33。 我们将在 WDI 引脚上提供100ms 的脉冲宽度。

TPS3823A-33突然发热、复位锁存到低电平。 WDI 上的脉冲持续高电平。 引脚之间没有短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    向 WDI 提供的脉冲电压是多少? 提供 WDI 脉冲的电源和 TPS3823A-33的 WDI 引脚之间是否有电阻器? 在此分享对您有帮助的方框图!

    谢谢。
    约书亚