请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV767 Halro 各位、
我为 ESP32制作了定制 PCB 并选择 TLV76733DRVR 作为 LDO 电压稳压器、我已将 Cin 放置为1微法拉、正如数据表中所写的那样、将 Cout 放置为2、2微法拉、 得到的输出电压为3.78V、而我的计算机 USB 提供的输入电压为5V。
为什么会发生这种情况?
对于不同的电容器值有什么建议吗?
提前感谢、
奥马尔