This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:TLV76733DRVR 提供3.78V 的输出电压

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321981/tlv767-tlv76733drvr-giving-3-78v-as-vout

器件型号:TLV767

Halro 各位、

我为 ESP32制作了定制 PCB 并选择 TLV76733DRVR 作为 LDO 电压稳压器、我已将 Cin 放置为1微法拉、正如数据表中所写的那样、将 Cout 放置为2、2微法拉、 得到的输出电压为3.78V、而我的计算机 USB 提供的输入电压为5V。
为什么会发生这种情况?  
对于不同的电容器值有什么建议吗?
提前感谢、

奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    执行此测试时是否加载了器件? 您是查看示波器上的输出波形还是使用万用表对其进行测量?

    您是否已验证顶部标记是预期的 1RQH? 我只想确保您拥有所需的器件、它不是5V 器件、因为如果是5V 器件、您所拥有的输出电压处于预期压降电压范围内。  

    您有要分享的原理图吗?

    此致、

    尼克