This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:ACFET 电压澄清

Guru**** 2500735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320221/bq24172-acfet-voltage-clarification

器件型号:BQ24172

您好!

下图是我们的原理图设计

我们在这里为电源连接器提供12V 输入。 当 I 在 Q6 (ACFET)之后检查电压时、电压为6V。 为什么12V 降低到6V?

请帮我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    STAT 线路报告是什么(高、低、闪烁)?  VREF ~= 3.3V 且 REGN ~= 5V 吗?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下是我们通过

    REGN 5.984V
    VREF_BATT_3V3 3.3V
    状态 切换(0-3.3V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    STAT 引脚为低电平并不切换、在未连接电池的情况下观察到了这些情况。 我们正在尝试通过外部电源适配器为系统加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    如果没有电池、电池输出(SRN)预计会移动以进行电池检测、如下所示:

    为了防止 SRN 移动并因此发生 STAT 切换、需要根据数据表第9.3.15节中的公式增大 SRN 电容。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果我连接电池、输入适配器电压是否会 正常流动而没有任何压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    如果适配器有足够的电力支持系统、则系统不应下降。  适配器和系统之间只有2个 FET。  如果由于系统拉取的电压超过适配器可以提供的电压而导致输入崩溃、则 BATFET 会导通并将系统连接到电池。  BATDRV 引脚是否正在切换以打开 BATFET?  适配器是否下降?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    ACFET 和 RBFET 的栅极电压从0V 切换至输入适配器电压(12V)。 栅极电压将在什么条件下这样运行?

    此外、BATDRV 引脚也在切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    栅极电压实际上从0V 切换至17V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    如果 BATFET 导通且输入 FET 关断、则输入电压 超出有效范围来设置 OVPSET 电阻器。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我澄清一下、BATFET  并非打开其在开和关状态之间的切换。

    我检查了 OVPSET 引脚处的电压、该值为1.266V、介于欠压(0.4V)和过压(1.6V)情况之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    BATFET 只应在输入 FET 关断后导通。  有关操作的详细信息、请参阅第18页的 d/s 系统功率选择器9.3.10节。  BATFET 导通的唯一其他原因是 VACN < VSRN + 200mV、即电池电压高于转换器输入电压。  此充电器仅降压、因此输入电压必须始终高于电池电压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在我们的例子中、电池甚至没有连接。 我们只是尝试 通过输入适配器为系统供电。 在以下情况下、ACDRV 将关闭 ACFET 和 RBFET 的栅极电压、对吧

    1. 如果适配器电压不合适、 OVPSET 引脚上的电压处于 欠压或过压状态。
    2. 如果电流比我们通过 ACSET 引脚设置的值大、

    由于输入电压和电源电流处于限值范围内、因此这两种情况都不会发生。 但 ACDRV 仍将关闭栅极电压。 我的问题是、ACDRV 是否会关闭栅极?  此外、根据数据表、ACDRV 电压指的是6V。 但我们得到的是17V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akilarasan,

    驱动 ACDRV 的电荷泵在 IN 电压下具有接地、因此 ACDRV 输出应为 IN+6V。   

    如果存在以下情况、BATFET 将关断且输入 FET

    VACUV < VOVPSET < VACOV、不过您已经测量过。

    VAVCC > VSRN (电池)+ 300 mV

    在 ACSET 上测量的电流仅用于将输入电流钳制到、因此为转换器外的电流充电。  VSRN 过冲的电压是否由于未连接电池而高于输入电压?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    SRN 电压电平大约为5.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     在这个论坛上,是否有类似的问题,我可以参考呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我来理解这种情况、当我连接输入适配器(12V)时、相同的电压将反映在 VBATT 上。 但是、当我连接电池时、输入适配器没有反映电池电压、因为 RBFET 会阻止电池电压。 输入适配器和电池唯一连接的点是 BATDRV PMosfet。 我在 BATDRV 引脚处测量的电压是3V。 PMOSFET 处于开路状态。 SW 引脚是否有可能驱动输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    只要输入适配器电压处于 OVPSET 范围内且比在 SRN 上检测到的电池电压高300mV、则输入适配器电压就会通过 ACFET 和 RBFET 传入 VCC_3V7SW。  在此期间、BATDRV 上的 PFET 关闭。  移除适配器后、PFET 打开、ACFET 和 RBFET 关闭。 此器件是直接电源路径器件、而不是 NVDC 电源路径器件。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您目前的帮助。 问题现已解决。 实际上、电池电压为11.88V (VG)、因为那里有分压器、输入适配器电压为12V (Vs)。 因此 Vgs 为-0.22、并且 PMosfet 允许输入适配器电压到 VBATT 电源轨。  

    在移除分压器后、正在进行充电。 我怀疑任何东西是否需要分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    仅当使用5V 输入电源并为1S 电池充电时、才需要分压器。

    此致、

    杰夫