您好!
下图是我们的原理图设计
我们在这里为电源连接器提供12V 输入。 当 I 在 Q6 (ACFET)之后检查电压时、电压为6V。 为什么12V 降低到6V?
请帮我解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
下图是我们的原理图设计
我们在这里为电源连接器提供12V 输入。 当 I 在 Q6 (ACFET)之后检查电压时、电压为6V。 为什么12V 降低到6V?
请帮我解决此问题。
尊敬的 Jeff:
在我们的例子中、电池甚至没有连接。 我们只是尝试 通过输入适配器为系统供电。 在以下情况下、ACDRV 将关闭 ACFET 和 RBFET 的栅极电压、对吧
由于输入电压和电源电流处于限值范围内、因此这两种情况都不会发生。 但 ACDRV 仍将关闭栅极电压。 我的问题是、ACDRV 是否会关闭栅极? 此外、根据数据表、ACDRV 电压指的是6V。 但我们得到的是17V。
Akilarasan,
驱动 ACDRV 的电荷泵在 IN 电压下具有接地、因此 ACDRV 输出应为 IN+6V。
如果存在以下情况、BATFET 将关断且输入 FET
VACUV < VOVPSET < VACOV、不过您已经测量过。
VAVCC > VSRN (电池)+ 300 mV
在 ACSET 上测量的电流仅用于将输入电流钳制到、因此为转换器外的电流充电。 VSRN 过冲的电压是否由于未连接电池而高于输入电压?
此致、
杰夫
尊敬的 Jeff:
让我来理解这种情况、当我连接输入适配器(12V)时、相同的电压将反映在 VBATT 上。 但是、当我连接电池时、输入适配器没有反映电池电压、因为 RBFET 会阻止电池电压。 输入适配器和电池唯一连接的点是 BATDRV PMosfet。 我在 BATDRV 引脚处测量的电压是3V。 PMOSFET 处于开路状态。 SW 引脚是否有可能驱动输入电压?
尊敬的 Akilarasan:
只要输入适配器电压处于 OVPSET 范围内且比在 SRN 上检测到的电池电压高300mV、则输入适配器电压就会通过 ACFET 和 RBFET 传入 VCC_3V7SW。 在此期间、BATDRV 上的 PFET 关闭。 移除适配器后、PFET 打开、ACFET 和 RBFET 关闭。 此器件是直接电源路径器件、而不是 NVDC 电源路径器件。
此致、
杰夫