This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:R1173H001B-T1-FE 替代产品

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321516/tlv759p-r1173h001b-t1-fe-replacement

器件型号:TLV759P

TLV75901PDRVR 是否 适合替代 R1173H001B-T1-FE? 如果没有、我应该推荐其他替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    TLV75901PDRVR 是最接近的规格。 下面的快速比较:

      TLV75901PDRVR R1173H001B-T1-FE
    输出电流(最大值)(A) 1 1
    输入电压(最大值)(V) 6 6
    输入电压(最小值)(V) 1.5 1.4
    输出电压(最大值)(V) 5.5 5
    输出电压(最小值)(V) 0.55 0.8
    固定输出选项(V) 可调 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    45 45
    噪声(uVrms) 53 30
    精度(%) 1 2
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    190 180
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.025 0.06
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    80 110
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至85
    封装尺寸:mm2 4 mm2:2 x 2 (WSON|6) 19.57 mm2:4.5 x 4.35 (SOT-89|5)

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!