请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV759P TLV75901PDRVR 是否 适合替代 R1173H001B-T1-FE? 如果没有、我应该推荐其他替代方案吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TLV75901PDRVR 是否 适合替代 R1173H001B-T1-FE? 如果没有、我应该推荐其他替代方案吗?
您好、Abigail:
TLV75901PDRVR 是最接近的规格。 下面的快速比较:
| TLV75901PDRVR | R1173H001B-T1-FE | |
| 输出电流(最大值)(A) | 1 | 1 |
| 输入电压(最大值)(V) | 6 | 6 |
| 输入电压(最小值)(V) | 1.5 | 1.4 |
| 输出电压(最大值)(V) | 5.5 | 5 |
| 输出电压(最小值)(V) | 0.55 | 0.8 |
| 固定输出选项(V) | 可调 | 可调 |
| PSRR @ 100 KHz (dB) |
45 | 45 |
| 噪声(uVrms) | 53 | 30 |
| 精度(%) | 1 | 2 |
| 压降电压 (VDO)(典型值)(mV) |
190 | 180 |
| IQ (典型值) (mA) |
0.025 | 0.06 |
| 输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 热阻 θJA (°C/W) |
80 | 110 |
| 工作温度 范围(C) |
-40至125 | -40至85 |
| 封装尺寸:mm2 | 4 mm2:2 x 2 (WSON|6) | 19.57 mm2:4.5 x 4.35 (SOT-89|5) |
此致、
安德烈斯