请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF4132-Q1 如何校准温度漂移? 在设计工具中、校准关于温度?
您能帮助展示如何校准 REF4132-Q1吗? 提前感谢。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何校准温度漂移? 在设计工具中、校准关于温度?
您能帮助展示如何校准 REF4132-Q1吗? 提前感谢。



您好!
下面是我对您的问题的答复:
如何校准温度漂移? 在设计工具中、校准关于温度?
您能帮助展示如何校准 REF4132-Q1吗? 提前感谢。
[/报价]请注意、在工具中、校准仅排除初始精度和焊接漂移、不考虑温度漂移导致的校准。 应使用多点校准来校准温度系数。 有关如何实现这一点的更多详细信息、请参阅以下网址中的"数据转换器的电压基准选择和设计提示"的"校准"部分(第5节): https://www.ti.com/lit/an/snaa320b/snaa320b.pdf
您尝试达到什么温漂? 什么范围的温度对您的应用很重要?
如何使用线路/法规?负载调节是指输出随输入电压变化而变化的方式。 负载调节是指 REF4132-Q1的输出随输出电流变化而变化的方式。
第一行和第二行唯一的区别是 tpy。 最大值和最大值。 值?正确。
谢谢。
杰克逊
[/quote]