This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132-Q1:REF4132-Q1

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: REF4132-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321339/ref4132-q1-ref4132-q1

器件型号:REF4132-Q1

如何校准温度漂移? 在设计工具中、校准关于温度?

您能帮助展示如何校准 REF4132-Q1吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用线路/调节? 第一行与第二行唯一的区别是 tpy。 最大值和最大值。 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我对您的问题的答复:

    如何校准温度漂移? 在设计工具中、校准关于温度?

    您能帮助展示如何校准 REF4132-Q1吗? 提前感谢。

    [/报价]

    请注意、在工具中、校准仅排除初始精度和焊接漂移、不考虑温度漂移导致的校准。 应使用多点校准来校准温度系数。 有关如何实现这一点的更多详细信息、请参阅以下网址中的"数据转换器的电压基准选择和设计提示"的"校准"部分(第5节): https://www.ti.com/lit/an/snaa320b/snaa320b.pdf

    您尝试达到什么温漂? 什么范围的温度对您的应用很重要?

    如何使用线路/法规?

    负载调节是指输出随输入电压变化而变化的方式。 负载调节是指 REF4132-Q1的输出随输出电流变化而变化的方式。

    第一行和第二行唯一的区别是 tpy。 最大值和最大值。 值?

    正确。

    谢谢。

    杰克逊

    [/quote]