This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:关于

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, UCC23513, UCC23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320525/ucc23513-issue-regarding-the

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件:UCC5350、、、 UCC23525

e2e.ti.com/.../SA_5F00_TelBMS_5F00_Current_5F00_Limit_5F00_Sheet.pdf

尊敬的 TI 团队:

请找到随附的示意图、并优先说明以下要点:

  • 驱动器 IC (UCC23513BDWYR)的应用电路是否正确,以驱动特别低侧 MOSFET 栅极。
  • 此处、PWM 信号来自3.3V 微控制器、因此 UCC23513BDWYR 与3.3V 逻辑兼容。

此致、

R. Revathi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revathi:

    如果将所有电阻放在阳极上、这些光仿真器器件将具有更好的抗噪性;即、顶部电阻器应为260、底部应为0欧姆。

    看起来有两个输入选项:+3.3V_uC 和 PWM_FROM_3.3VMCU。 两种方法都可行。 只要您可以为输入提供~2.1V 的10mA、3.3V 就足够了。

     MDE1991具有7.3nF 的 Ciss。 UCC23513将能够在低频下以"足够好"的开关损耗驱动它、但如果需要>15kHz 的连续开关、您可能会受益于更强的驱动器。 那么我建议改用 UCC5350、该驱动器具有10A 输出电流。 开关损耗应降低~20%。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean Cashin:

    感谢您的答复。

    根据原理图 、+3.3V_uC 和 PWM_FROM_3.3VMCU 不是输入 选项。 此处、PWM_FROM_3.3VMCU 是来自3.3V 微控制器的 PWM 信号(70kHz) 、仅作为输入信号。 但是  +3.3V_uC (可选)  类似于阳极电源(引脚1)。  我将在此处为阳极提供两个电源选项(5V (用例)和3.3V (可选、请勿考虑这一点))。

    我们需要50K 至75kHz 的开关频率。 在这种情况下、您认为 UCC23525是否适用。

    您还可以分享或协助讨论 用于驱动低侧栅极的 UCC23525的应用电路。 并将其视为较高的优先级。

    此致、

    R. Revathi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revathi:

    在这里为 Sean 敲门、因为他目前不在办公室。

    感谢您澄清了原理图和电源选项。

    对于另一个器件、信息将在今年3月公开发布、因此我们暂时无法对此进行评论。

    如果您有其他关于 UCC23513的问题、请随时提出!

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revathi:

    我不怀疑您的输入电路的功能。 uC 可以完全驱动栅极驱动器的输入、但如果使用此缓冲器、则对共模瞬态抗扰度有益。 因为您的开关非常大、所以它可能不会受到影响。  

    50kHz 至75kHz 的频率相当快、而 FET 的开关损耗可能会严重到足以引起热问题。 您可以使用输出级更强的 UCC5350将开关损耗降低约25%。 然而、UCC23525是一款较低成本选项、并且与 UCC23513相比仍提高了~6%。  

    两种器件的适用性、我只是想帮助您在效率和成本之间做出明智的权衡。  

    此致、

    肖恩