This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:UCC28C56H Q1占空比

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H-Q1, UCC28C56H, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321868/ucc28c56h-q1-ucc28c56h-q1-duty-cycle

器件型号:UCC28C56H-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28C56HUCC24612

尊敬的团队:

我正在使用 UCC28C56H-Q1设计反激式器件、具体符合以下规格。 如您所见、输入侧的瞬态电压持续5秒、而 稳态电压的剩余时间将在输入侧提供。  

稳态:101-130Vrms

瞬态:67Vrm - 5秒和180Vrm - 5秒

输出电压:5VDC、输出电流4A、Po 20W

问题:

我可以只为稳定状态(占空比(DC)最大值50%)设计反激、因为 UCC28C56H 可以支持 高达100%的直流电。 我是否会在瞬变时面临稳定性问题?

或者您建议在设计反激式时考虑瞬变?

如果我通过考虑转柜设计反激式、在 Steaty 状态标称值为115Vrms 时、占空比约为20-30%。 这会导致任何问题吗?  

我可以在 DS 中看到 -设计用于80%直流、这意味着我们需要为标称电压计算钙化量?

仅供参考-次级侧是 SR 控制器(UCC24612)。

请在上面分享您的宝贵意见!!

谢谢 Advace。

-Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以针对115Vrms 执行20%至25%的占空比、则最大占空比50%看起来可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请在补偿中注释占空比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要占空比能够进行调节、环路补偿就与占空比无关。 我不理解您的问题-您需要解释您为什么认为补偿与占空比相关。