主题中讨论的其他器件: UCC28C56H、 UCC24612
尊敬的团队:
我正在使用 UCC28C56H-Q1设计反激式器件、具体符合以下规格。 如您所见、输入侧的瞬态电压持续5秒、而 稳态电压的剩余时间将在输入侧提供。
稳态:101-130Vrms
瞬态:67Vrm - 5秒和180Vrm - 5秒
输出电压:5VDC、输出电流4A、Po 20W
问题:
我可以只为稳定状态(占空比(DC)最大值50%)设计反激、因为 UCC28C56H 可以支持 高达100%的直流电。 我是否会在瞬变时面临稳定性问题?
或者您建议在设计反激式时考虑瞬变?
如果我通过考虑转柜设计反激式、在 Steaty 状态标称值为115Vrms 时、占空比约为20-30%。 这会导致任何问题吗?
我可以在 DS 中看到 -设计用于80%直流、这意味着我们需要为标称电压计算钙化量?

仅供参考-次级侧是 SR 控制器(UCC24612)。
请在上面分享您的宝贵意见!!
谢谢 Advace。
-Manoj