This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:TPS5450的断续模式保护要求

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, LMR51430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312436/tps5450-the-hiccup-mode-protection-requirements-of-tps5450

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件: LMR51430

大家好、

当我在多个输入下测试 TPS5450时、 一根又长又细的电缆、首先是在空载条件下、然后我将电缆短接 (约7~8 μ m 长、那么在下面的波形中、输出电压不是0、我客户的实际工作条件)、为什么没有触发断续模式保护? 即使电流也会像所标记的电流限值那样高。

在下面的波形中、即 CH1_Vo、CH2_ PH、CH3_IL、 图片中间的电流为高电平、但未触发断续模式。

当我使用短电缆进行该实验时、可以触发断续模式保护。  CH1_Vo、CH2_ PH、CH3_IL

断续模式保护是否有其他要求? 例如 Vsense < 0.4Vref (在 LMR51430中)

谢谢!

此致、

鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen、

    请提供您的原理图以供查看、并帮助我了解您的波形(VIN、VOUT、IOUT、FSW)中的初始设置电源条件。  

    若要使器件处于断续模式、VOUT 需要发生短路事件(VOUT 和 GND 之间的负载接近0欧姆)、然后它将进入断续模式。

    短接电缆是什么意思? 您有一个长7米用于 VOUT 和 GND、并将每个电缆短接以缩短电缆长度? 或者 您是将 VOUT 和 GND 电源轨短接在一起吗、这就是您的评论?

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的答复。

    我使用 TPS5450EVM 进行测试。 VIN=10V、Vout=5V。   电源提供的 Vin 相对稳定。

    7~8米长的电缆首先是断路(断开),然后我将端子短路为蓝色圆圈,如下图所示。 因为在使用长电缆的波形中、iL 应该在很长的时间内达到电流限制并且 PH 仍在开关、但 TPS5450没有进入断续模式、所以我怀疑是否有类似 LMR51430的另一个断续模式保护要求?

    您提到负载应接近0 Ω、因此这是否意味着 TPS5450还会检测 Vsense 以确定是真正短路还是非常重的负载(Ro 小但不接近0 Ω)?  

    谢谢!

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    在进行介绍时、我想知道过渡到新器件是否更有意义。  

    请注意、TPS5450正在停产、如果您尚未更新工艺器件以用于未来设计、也许更有必要这样做。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    实际上、这是我的客户正在执行的项目、我要使用 TPS5450EVM 重复他们的问题、他们使用 我们的 TPS5450器件、因此需要解决这个问题。

    关于 EOL、是的、客户已经知道这个问题、并且最近正在寻找解决方案、但我需要针对他们的大规模生产产品找出这个问题。 在数据表中、我找不到类似 Vsense<0.4Vref (在 LMR51430中)之类的东西来启用断续模式计数器? 但能否确认是否有其他使能功能可用于进入断续模式?

    由于在使用长电缆的波形中、iL 应该在很长的时间内达到电流限制并且 PH 仍在切换、但 TPS5450未进入断续模式、因此我不确定是否有像 LMR51430这样的断续模式保护的另一个要求?

    特别是对于黑圈器件、为什么未触发过流限制保护?

    谢谢。

    此致!

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    更新:  

    在短路条件下、一旦芯片在最小 Ton 时间内检测到连续两个周期的电流限制、它就会进入断续模式。 但是、为了在最小 Ton 时间内连续两个周期达到电流限值、需要使负载电阻足够小。 内部 DE 团队之前曾测试过、如果负载电阻大于某个值(即可能是几百欧姆的几百欧姆值)、它无法进入测试模式、而只是保持稳定状态。  

    长电缆与短电缆可能会影响此处的负载电阻。

     此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的反馈!

    [报价 userid="284548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312436/tps5450-the-hiccup-mode-protection-requirements-of-tps5450/4995051 #4995051"]但是,为了在两个连续周期的最小 Ton 时间内达到电流限制,需要负载电阻足够小。

    在下图中 、使用8m 长电缆、CH1_Vo、CH2_ PH、CH3_IL 如果负载电阻需要足够小才能达到电流限值、为什么 CH2 (PH)电压会在波形中间进入过流限值 、为什么它没有为之前的周期输入过流限制?

    您能否与团队进一步确认这一点?

    谢谢!

    此致!

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    感谢放大后的图像

    我可能需要返回到有关此设计的内容、但查看您圈出的波形、两个黑色 SW 节点不是在单个连续周期中。 在两个 SW 脉冲之间存在切换行为。 将获得有关这方面的确认。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这个波形有任何更新吗? 是的、2个黑色 SW 节点不是连续的、但为什么 TPS5450在这两个周期内进入过流限制模式? 但不会在其他具有更高电流的周期中?

    谢谢。

    此致!

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen、

    下面引用了我从设计中获得的解释。  

    "

    要进入断续模式、高侧电流(或 IL)需要在最小 Ton 窗口内达到电流限值、并持续两个周期。 最小 Ton 规格约为150ns (如果我记住正确的话)。 也就是说、只有高侧电流在两个连续周期内在第一个150ns 内达到电流限值时、芯片才会进入断续模式。

    只有当负载电阻足够小时、才能满足上述条件。 如果 Vout 被一些大电阻短路(即大约大于100m Ω)、它将在某个点达到电流限值、但不在前150ns 内(连续两个周期)。 这就是它无法进入断续模式的原因。 请看波形、这里有两个短脉冲。 它们可能在150ns 内足够窄、也可能不足够窄。 即使他们是连续的、也不会连续、这就是为什么他们没有进入打嗝的原因。"  

    根据此描述、似乎该器件处于"电流限制"状态而不是处于"断续模式"。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jimmy!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。  

    我现在将关闭该主题。 如果您对此有任何疑问、请回复、系统将重新开放以获取进一步帮助。