This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792相关问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316697/bq25792-bq25792-related-issues

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

您好!

问题1:使用 BQ25792为一系列锂电池充电、并测试电池的充电电压是否约为2.6V。 该波形很长一段时间保持平直、中间会出现周期性峰值。 这是否正常、或者是否存在其他问题?

问题2:BQ25798和 BQ25792之间的充电状态有何差异? 使用 BQ25798为一系列锂电池充电、测试充电电压大约为4.2V、并使用锯齿波形。

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    关于1点、有较旧的 BQ25792 IC 会出现涓流充电问题、但我们在一年半前已清除了这些 IC。 除此之外、BQ25792唯一的其他问题是在未连接电池时、启用充电并禁用 TS 功能。  在该配置中、充电器的 BAT 和 SYS 引脚到达 OVP、并且转换器短暂关闭、从而可能导致 SYS 折叠。

    关于2点、BQ25798不存在上述问题。  我建议改用 BQ25798。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff G ö,

    1.客户分析表明问题可能是由柜台引起的。 问题在于大容量锂电池,而小容量锂电池不是问题。

    2.另一个问题是关于充电的安全性和快速性 例如、如果电池快充3A、且时间设为5小时、即安全快充时间为5小时。 如果在5小时内充满电、则所有指示灯均正常。 如果5小时后未充满电、或未达到恒压充电阈值、充电是否会停止? 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    如果在安全定时器计时结束前充电未完成、充电将停止并且指示灯将闪烁。  在 REG0x0E 中、安全计时器可设置为5、8、12或24小时。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff G ö,

    BQ25792的正常充电输出波形是什么?输出电压状态应该是什么? 什么是未连接锂电池时的输出状态和电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    如果从/CE 引脚或 CE 位启用充电、并且在电池被取出时没有 TS 故障、SYS 和 BAT 输出将在 BAT 时脉冲、然后 SYS 引脚达到 OVP 时、 使转换器关断30ms 如果禁用充电或存在 TS 故障、则 SYS 将调节到 MINSYS 电压、BAT 悬空到~2.5V。

    如果脉冲是问题、请更改为 BQ25798。

    此致、

    杰夫