主题中讨论的其他器件: BQ25798
您好!
问题1:使用 BQ25792为一系列锂电池充电、并测试电池的充电电压是否约为2.6V。 该波形很长一段时间保持平直、中间会出现周期性峰值。 这是否正常、或者是否存在其他问题?
问题2:BQ25798和 BQ25792之间的充电状态有何差异? 使用 BQ25798为一系列锂电池充电、测试充电电压大约为4.2V、并使用锯齿波形。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
问题1:使用 BQ25792为一系列锂电池充电、并测试电池的充电电压是否约为2.6V。 该波形很长一段时间保持平直、中间会出现周期性峰值。 这是否正常、或者是否存在其他问题?
问题2:BQ25798和 BQ25792之间的充电状态有何差异? 使用 BQ25798为一系列锂电池充电、测试充电电压大约为4.2V、并使用锯齿波形。
尊敬的 Jeno:
关于1点、有较旧的 BQ25792 IC 会出现涓流充电问题、但我们在一年半前已清除了这些 IC。 除此之外、BQ25792唯一的其他问题是在未连接电池时、启用充电并禁用 TS 功能。 在该配置中、充电器的 BAT 和 SYS 引脚到达 OVP、并且转换器短暂关闭、从而可能导致 SYS 折叠。
关于2点、BQ25798不存在上述问题。 我建议改用 BQ25798。
此致、
杰夫