This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:D4红色 LED (INT 引脚)

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320517/lp8863evm-d4-red-led-int-pin

器件型号:LP8863EVM
主题中讨论的其他器件:LP8863-Q1

你(们)好!  

我目前正在测试用于 LP8863-Q1驱动器的 EVM 板。  

我想知道在连接并打开 LED (连接到 LEDX-OUT 和 VBOOST 引脚)时红色 LED D4是否亮起(微弱)、是否存在问题?  

D4用于发出信号、也称为与 INT (中断)引脚相关?  

我目前正在 使用12V 的外部电压为评估板供电、并已将其插入 PC USB。  

非常感谢、  

吉尼韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genevieve

    您可以清楚地解释您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:  

    我想知道 EVM 板上的 D4 (见图像)是否在 LED 打开时亮起、或者这是否意味着某个地方出现故障?

    非常感谢、

    吉尼韦  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genevieve

    根据您的图像、这不是故障。 您可以构建故障以查看差异。