主题中讨论的其他器件: LM5175、LM5175EVM-HD
您好!
我复制了或多或少的 EVM。 它的运行状况很好,但是它从7-8V 输入加载了-120mA,而输出上却没有负载。 电路输出设置为12V、因此它在升压模式下工作。
首次试用 XGL1712-153时使用的线圈、后来更改为 XGL1712-472、但负载电流没有变化。
附上了 LM5176和电源部分的原理图。
还附加了分流器和 LO2栅极以及 LO2和 HO2栅极的示波器图片。
圈出的器件目前尚未填充、但稍后添加以减少纹波。
欢迎提出任何想法。
提前感谢您!
佐尔坦




输入电流降至90mA、仍高于预期。