This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:无负载时的高输入电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM-HD, LM5176, LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316768/lm5176-high-input-current-with-no-load

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5175、LM5175EVM-HD

您好!

我复制了或多或少的 EVM。 它的运行状况很好,但是它从7-8V 输入加载了-120mA,而输出上却没有负载。 电路输出设置为12V、因此它在升压模式下工作。

首次试用 XGL1712-153时使用的线圈、后来更改为 XGL1712-472、但负载电流没有变化。

附上了 LM5176和电源部分的原理图。

还附加了分流器和 LO2栅极以及 LO2和 HO2栅极的示波器图片。

圈出的器件目前尚未填充、但稍后添加以减少纹波。

欢迎提出任何想法。

提前感谢您!

佐尔坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 中的2个二极管将连接到 BOOT1、2、因此原理图存在风险、但在 PCB 上进行了更正。 仍然相同的高电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoltan:

    感谢您使用 E2E 主题、请给我们一些时间与您联系。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoltan:

    由于器件仍在运行和切换、因此需要一些电流来切换 MOSFET。

    这取决于 MOSFET 的栅极电容和开关频率。

    LM5176仅在 FPWM 模式下工作。 在 DCM 模式下使用 LM5175有助于降低空载时的功耗。

    注意:该器件引脚兼容、但需要使用不同的 RT 电阻器

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,斯特凡!

    我也会尝试 LM5175。 Im 想降低开关频率、希望降低部分负载电流。

    评估套件说明中显示"将电源电压设置为9V、将负载设置为0.1A。电子负载电压必须
    12V 标称输出的宽输入电压调节"。 遗憾的是、未提及输入电流。 Im 想知道评估套件是否也加载了与我的相同的高电流? 为 Im、使用相同的 FET。

    一切都很棒!

    佐尔坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 RT 改为33K、频率已更改、但分流器上的尖峰保持不变。   输入电流降至90mA、仍高于预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoltan:

    SMPS 中的损耗主要由定义:

    - MOSFET 的 RDS,ON 损失

    -电感损失

    - MOSFET 的开关损耗(栅极电荷)

    -控制器中的损失

    MOSFET 的每次开关都会消耗一些功率、因此即使没有功率传输、开关损耗也会存在。

    在测量分流器上的电压时、需要非常仔细地进行设置、以避免噪声拾取和干扰注入到探针中。

    ESP。 通过探头和注入环路的接地连接、可以轻松构建。 为避免这种情况、建议使用所谓的"尖头与桶"测量方法。

    请参阅:  

    直流/直流转换器的常见错误及解决方法...

    ->显示提示和料筒-第28页

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    改为 LM5175、但这个电路让我疯狂。 它仍然有一个没有负载的100mA 负载。 我在 SW2上看到奇怪的信号。

    也将线圈更改为  XAL1510-472MED  但相同的信号:

      

    在电流为2A 时给12V 输出加了一点负载、而它由6V 输入电压供电。 它播放的音乐很好,但由于电容器较少,这是清楚的。 移除负载后、全部恢复为"正常"状态、而功耗保持在180mA。

    我每次干预后都尝试降低不断增加的功耗、这看起来甚至超出我的想象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终下载了 LM5175EVM-HD 设计文件。 将 PCB 从6层修改为4层、并将 MOSFET、分流器和线圈封装更改为4层。  已在量产中发布了一些样片。 让我们看、将在收到的结果后更新一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoltan:

    您在上面的 SW2上看到的波形是电感器电流降至0A 时的典型 DCM 波形。

    收到更新后的 PCB、敬请告知。

    此致、

     斯特凡