团队成员
我给您发了有关 LM5050-1的信息、因为客户遇到了问题。
到目前为止、我将其用作 ORing FET 控制器。 我的应用的简单描述如下:
最大输入电压为50伏;并联模块的数量为4、每个模块的输出为40安培;但当 我 最近进行输入电压短路测试时、LM5050-1始终损坏。 结果是 IC 的 IN/GATE / OUT 将变成低电阻或烧毁。
查看图31的数据表、 该图是具有反向输入电压保护功能的48V 应用原理图。
我想知道 元件 D3的用途、
- 是否 指定为高输入电压设计、例如高于48V 输入电压?
- 如果 Vin 低于5V、并且在此应用中 Vbias 使用 RC 滤波器连接到 Vout 可能导致此问题。