This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1损坏问题

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319164/lm5050-1-lm5050-1-damage-issue

器件型号:LM5050-1

团队成员

我给您发了有关 LM5050-1的信息、因为客户遇到了问题。

到目前为止、我将其用作 ORing FET 控制器。 我的应用的简单描述如下:

最大输入电压为50伏;并联模块的数量为4、每个模块的输出为40安培;但当 我  最近进行输入电压短路测试时、LM5050-1始终损坏。 结果是 IC 的 IN/GATE / OUT 将变成低电阻或烧毁。

查看图31的数据表、 该图是具有反向输入电压保护功能的48V 应用原理图。  

我想知道 元件 D3的用途、  

  • 是否 指定为高输入电压设计、例如高于48V 输入电压?
  • 如果 Vin 低于5V、并且在此应用中 Vbias 使用 RC 滤波器连接到 Vout 可能导致此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    通过短接输入、您是指进行 LV124 E-10测试吗? 无论如何、当您将输入短路时、务必确保器件的 IN 引脚不会出现负摆幅、因为其额定电压仅为-0.3V。

    由于它是瞬态信号、因此需要额外的元件来保护器件。 二极管 D1非常关键、这样 IN 引脚就不会产生负电压。 请找到 数据表中的理论。

    数据表中的图31展示了输入反极性对您的情况不适用。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希文

    感谢您的答复!

    我向客户仔细检查了波形、发现在 OC 测试中存在负电压。 现在它们加一个 TVS 二极管来保护器件。

    我在他们的电路中发现、有一个电感器作为滤波器、我想知道该电感器是否会使尖峰恶化?

    对于 Cin 和 Cout 选择、是否有任何建议或指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    是的、电感器会使尖峰恶化。 添加一个肖特基二极管应该可以解决该问题。

    Cin 通常是去耦电容器、可以根据输入噪声设置值。 0.1uF 可以是一个很好的起点。 而 COUT 用于在 输入电力线出现干扰时保持输出。 您可以选择值更高的电容器、例如10uF、22uF、100uF、220uF 等。 它因用例而异。

    此致、

    S·迪尔