主题中讨论的其他器件:GPCRB、 BQSTUDIO
尊敬的先生:
当我们使用4节串联18650电池时、我想就一个问题寻求帮助。
我们会在25℃,下将电池充电至大约20% SOC、然后发送 SHUTDOWN 命令关闭电池、并将其在5 ℃ 下 存储几天、 然后、我们通过为电池充电来在5 ℃ 下唤醒电池、发现 SOC 和电容器已大幅改变、SOC 降至仅1%、FCC 仅在2000 mA 十六进制左右
类似的故事也发生在电池退出关闭下15℃。
该文件包括寄存器
e2e.ti.com/.../FCC-drop-after-exiting-shutdown.docx
您能解释一下这个原因吗、它是否与温度或 temp a 和 temp k 寄存器有关。
由于我已研究了用户手册、因此没有关于温度 A 和温度 K 稳压器及其对电池的影响的详细说明。
非常感谢