This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:退出关断模式后电池电容器发生了很大变化。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315799/bq40z50-r1-battery-capacitor-changed-a-lot-after-exiting-shutdown-mode

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIO

尊敬的先生:

当我们使用4节串联18650电池时、我想就一个问题寻求帮助。

我们会在25℃,下将电池充电至大约20% SOC、然后发送 SHUTDOWN 命令关闭电池、并将其在5 ℃ 下 存储几天、 然后、我们通过为电池充电来在5 ℃ 下唤醒电池、发现 SOC 和电容器已大幅改变、SOC 降至仅1%、FCC 仅在2000 mA 十六进制左右  

类似的故事也发生在电池退出关闭下15℃。

该文件包括寄存器

e2e.ti.com/.../FCC-drop-after-exiting-shutdown.docx

您能解释一下这个原因吗、它是否与温度或 temp a 和 temp k 寄存器有关。

由于我已研究了用户手册、因此没有关于温度 A 和温度 K 稳压器及其对电池的影响的详细说明。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven:

    这是测量仪表的正常行为、由于电池的阻抗增加、FCC 在低温下会显著下降;如果您的负载选择向测量仪表指示负载非常小、它的影响会很小、但这是特定于应用的。 Temp A 和 Temp K 用于热建模、并确定放电期间电池温度将升高的程度、以便模拟未来的电芯阻抗。 电量监测计将自动更新这些值、无需对其进行调整。

    如果在低温下无法获得预期精度、则可以使用 GPCRB 工具提高低温下电阻估算的精度。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复、我将进行测试、我有一些担心在相同情况下、某些电池 FCC 不会有那么大的下降、 尤其是我发送了复位命令的电池、它们在25 ℃ 时关断并通过在低温下充电(在10 ℃ 周围)将其唤醒、 我同意 FCC 会因为温度过低而下降、但为什么电池的结果不同、这让我相信一些寄存器会影响该行为。

    另一点是、在我在低温条件下向电池发送复位命令后、FCC 和 SOC 将恢复到正常水平或接近正常水平。 NORMAL 表示在25℃ 下关断前的值、约为20% SOC 和2500mHA。

    您能否建议一些寄存器、我应该注意测量仪表的仿真负载、是否可以使用重置命令来解决这个问题?  

    以下是我们使用的配置。

    非常感谢!

    此致

    赵斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven:

    从关断状态唤醒一次时、电量监测计必须根据 电压重新计算 FCC/RemCap。 您的测试可能会在估算值中引入误差、因此我认为这不是一个很好的比较。

    不同的监测计可能会估算不同的 Temp A 和 Temp K 值、这将影响 FCC、也取决于您的负载选择以及用于仿真 FCC 可能产生影响的电流。 当电量监测计关闭或您发送 RESET 命令时、所有 RAM 寄存器都会被清除。

    您能否共享.gg 文件和显示行为的日志? 您可以在发送 RESET 命令时保留 BQStudio 日志记录、以便能够看到跳转。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、

    这里大约80%的电池存在此问题、我今天进行了测试、我通过为电池充电几秒钟来唤醒电池、然后使用 BQStudio 在复位期间获取.gg 文件并记录、FCC 和 SOC 恢复、 然后、我将该电池放回关断状态、然后重复唤醒过程、FCC 和 SOC 大幅下降并再次恢复。

    这是首次退出 SHUTDOWN 和第二次退出 SHUTDOWN 的日志和.gg 文件。

    e2e.ti.com/.../Battery-exiting-shutdown-FCC-SOC-jumpping-log.zip

    我还注意到、数据存储器在关闭和唤醒前后几乎没有变化。 但在 Reset 命令之前和之后、数据存储器不会改变。

    感谢您的支持和帮助。

    此致

    赵斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven:

    感谢您分享日志、这对我们进行调试非常有帮助。

    我看了这两个日志、似乎第一个日志在重置前后没有太大的变化。 第二个日志确实显示 RemCap 和 FCC 发生了较大的变化。

    DOD0是我们用于电量监测的参数之一、用于指示相关 OCV 处于何种 DOD、执行复位命令会强制我们采用 OCV、并假设它在进行初始电量监测估算时是放松的。 在第一个日志中、重置前后的变化很小:

    但是、在对日志2进行重置之后、出现了一个较大的跳转:

    在测试完成之前、我不确定所有这些电池组的历史记录、但似乎某一点上存在不正确的 DOD0、或者您是在电压平坦区域进行该测试、 这会导致电压 RemCap 估算中存在很大误差、尤其是在电芯未完全放松的情况下。 在正常运行期间、不应向电量监测计发送复位命令、如果您正在进行测试并发送复位命令、预计 SOC 可能会跳转。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的帮助、我将返回并检查电池组生产流程、看看是否存在一些不正确的学习情况、几天后可能会回来。

    最后一个问题是、正如您提到的、DOD0是放电的深度、它在转换之前和通过充电几秒钟唤醒之后是否应该变化很大?

    我从用户手册中了解到、似乎 DOD0会在满足条件后更新 QMax 后更新、比如充电后2小时或放电后5小时。

    请多多指教。

    非常感谢。

    此致

    赵斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven:

    根据唤醒过程、如果电量监测计在施加充电器的电压之前有时间进行电压测量、则它在关断和唤醒之间不应出现明显跳变。

    DOD0在我们从 SHUTDOWN 模式唤醒时也必须进行更新、但它不符合 Qmax 更新的要求、我们需要两个有效的 DOD0点来更新 Qmax。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    希望你很好。

    根据您上次的回复、我做了一些测试、由一个恒定电流0.2C 的电源将2个电池组充电至24% SOC、 然后我拔下电源线停止充电、并将其储存在25℃ 环境中超过5个小时、我假设电池寄存器应该是稳定的。 但是我把电池组设置为 BQ studio 关闭模式,并拔出所有的东西,以在10℃ 环境中存储5个多小时,然后我使用16.8电压供应器唤醒电池,FCC 在退出关闭后跳跃。   

    您能就如何让电池 IC 正确更新其寄存器并保持稳定以及如何正确地将 IC 从关断模式唤醒提供一些建议?

    以下是寄存器的快照:

    e2e.ti.com/.../Test202310D.docx

    非常感谢。

    此致

    赵斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven:

    电量监测计将始终计算关断后的新 FCC、它可能不一定与唤醒过程相关。 根据您的负载选择设置、如果电量监测计学习到放电电流并将其存储在 RAM 中、那么您复位器件、那么该信息将丢失。 尝试使用用户定义的固定速率进行负载选择、并查看这是否在关断前后使 FCC 稳定、从而确认这是原因。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、

    我已经发现了一个事实、如果电池组真的很轻松并且 FCC 正确更新、跳转将不再发生。

    感谢大家这些天的支持、我将在会议结束时结束。

    此致

    赵斯文