This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:施加负载时、5V 输出下降

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430, SN65HVD235, TLV9154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319374/tps560430-5v-output-drops-when-load-is-applied

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件: SN65HVD235TLV9154

您好!

我们打算使用 TPS560430X 将24V 输入电压转换为5V。 从这些5V 电压中、我们使用 LDO TPS70933来提供3.3V。

某些运算放大器需要5V 电压、而30mA 周围只需要3.3V 电压即可为小型 uC 和 CAN-Triver 供电。

TPS560430的设计是在 WEBENCH 的帮助下完成的。

我们在没有任何负载的情况下测试了设计。 因此,除了供应所需的部件外,没有放置任何其他部件。 在本例中、我们实现了5.05V 和3.28V 的输出、这很好。

一旦我们添加一些负载、5V 电压就下降到了大约4V。 电流保持在5V、只有少数10mA 没有设备运行过热。

我试着挥动转换器、 增大输出电容、扩大并降低电感。 这一切都没有帮助。

有什么想法、为什么 TPS560430X 未将输出电压调节到所需的5V?

我添加了原理图屏幕截图。

不确定是否需要该收发器、但在3.3V 上有 UC TMS320F3800137和 CAN 收发器 SN65HVD235。 在5V 电压下、只有一个 TLV9154。

请您回答这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否提供 PCB 布局的图像?

    此外、请提供" 良好行为期间 SW 引脚和 CB 引脚上电压的范围图"。

    与数据表相比、您的电感有点大、输出电容有点小  

    推荐。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。
    这是布局:

    下面是一些没有负载的示波器截图(Ch1:SW、Ch2:Cb):

    我无法重现良好的5V 输出。 这次即使没有负载、我也只获得了大约4.7V 的电压

    有负载(通道1:SW、通道2:CB):

    这里的输出为4V。

    您提到了电感和输出电容。 我将电感更改为11uH、约为0.4欧姆。 我还将电容更改为14.7uH。 这并没有改变它的行为。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您的 PCB 布局需要注意。

    最好使用宽而短的布线来对功率元件进行布线。

    接地和输入电容器、自举电容器和输出滤波器尤其如此。

    最好遵循建议的数据表布局。

    此外、您的原理图中未显示输入滤波器。

    您可以尝试将该电感器短路、然后查看问题是否得到改善。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题。 CB 和 SW 引脚交换。 在改变了它之后、它运行良好。
    感谢你的帮助。