主题中讨论的其他器件: SN65HVD235、 TLV9154
您好!
我们打算使用 TPS560430X 将24V 输入电压转换为5V。 从这些5V 电压中、我们使用 LDO TPS70933来提供3.3V。
某些运算放大器需要5V 电压、而30mA 周围只需要3.3V 电压即可为小型 uC 和 CAN-Triver 供电。
TPS560430的设计是在 WEBENCH 的帮助下完成的。
我们在没有任何负载的情况下测试了设计。 因此,除了供应所需的部件外,没有放置任何其他部件。 在本例中、我们实现了5.05V 和3.28V 的输出、这很好。
一旦我们添加一些负载、5V 电压就下降到了大约4V。 电流保持在5V、只有少数10mA 没有设备运行过热。
我试着挥动转换器、 增大输出电容、扩大并降低电感。 这一切都没有帮助。
有什么想法、为什么 TPS560430X 未将输出电压调节到所需的5V?
我添加了原理图屏幕截图。
不确定是否需要该收发器、但在3.3V 上有 UC TMS320F3800137和 CAN 收发器 SN65HVD235。 在5V 电压下、只有一个 TLV9154。
请您回答这些问题。