Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1
尊敬的团队:
客户一直在 分析 UCC28730-Q1数据表、在控制方面提出了一些疑问。 请提供反馈意见吗?
- VCCR 参数
数据表:"术语 VCCR 是退磁常数、0.432和 VCST (max)的乘积"
我不清楚为什么 RCS 公式使用 VCCR 而不是 VCST。
我认为应该通过变压器磁化电感的最大电流峰值(Ipp)和 Vcst (电阻器两端的电压)来计算 RCS。 因此、使用以下公式:

→请您澄清一下吗?
- DMAGCC 参数
数据表:"DMAGCC 定义为在恒定电流、CC 和工作期间的次级二极管导通占空比。 在 UCC28730-Q1中、它在内部固定为0.432。"
→计算、我应将0.432作为退磁时间的最大占空比。 对吧?
因此、在电压模式下、它将始终较低。

谢谢
此致、
句里