This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:UCC28730-Q1控制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320702/ucc28730-q1-ucc28730-q1-control

器件型号:UCC28730-Q1

尊敬的团队:  

客户一直在 分析 UCC28730-Q1数据表、在控制方面提出了一些疑问。 请提供反馈意见吗?

 

  1. VCCR 参数

数据表:"术语 VCCR 是退磁常数、0.432和 VCST (max)的乘积"

 

我不清楚为什么 RCS 公式使用 VCCR 而不是 VCST。

 

 

               我认为应该通过变压器磁化电感的最大电流峰值(Ipp)和 Vcst (电阻器两端的电压)来计算 RCS。 因此、使用以下公式:

 

               →请您澄清一下吗?

 

 

  1. DMAGCC 参数

数据表:"DMAGCC 定义为在恒定电流、CC 和工作期间的次级二极管导通占空比。 在 UCC28730-Q1中、它在内部固定为0.432。"

 

               →计算、我应将0.432作为退磁时间的最大占空比。 对吧?

               因此、在电压模式下、它将始终较低。         

 

谢谢

此致、  

句里       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juri:

    感谢您对 UC28730的查询。

    现在就忘记了效率项的可靠之处。

    Iout =(IPP/2) x NPS x (tdm/Tsw)

    当控制器处于 CV 和 CC 模式之间转换的满负载状态时、tdm/Tsw 的比率接近0.432。 这将是控制器有符号的点。

    Iout =(Vcst_max/2*rcs) x NPS x 0.432;其中 Vcst_max =740mV

    RCS =(0.74x 0.432) x NPS/(2 x Iout)

    RCS = 0.319 x NPS/(2Iout)

    所以 RCS = VCCR x NPS/(2 x Iout)

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!  

    谢谢。 这绝对是有帮助的。   

    此外、   客户还有两个与 UCC28730-Q1相关的问题:

    1)它的责任分辨率是什么?

    2)是否有一些策略可以执行软启动(HV)。 比如、由于检测到高压电压阈值(30V)、因此增加一些延迟。

    谢谢。  

    此致、  

    句里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juri:

    谢谢你的答复。

    1.数据表中没有提到占空比分辨率。 仅提及最短导通时间。 约为225ns。我知道分辨率将对输出电压调节产生影响、它与数字密集型内核具有更多的含义、但对于模拟控制器、则未提及。

    2.限制 HV 引脚上的启动电流,增加 Vdd 引脚电容和输出电容有助于增加/减慢启动过程。

    此致、

    哈里什