Other Parts Discussed in Thread: TPS62A03
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62A02A 主题中讨论的其他器件:TPS62A03
尊敬的团队:
我们是否有合适的解决方案可以满足以下客户规格?
该解决方案是离散的。
1.5V -> 0.95V (0.92v~0.98v)、IO = 4.402A
2.5V -> 3.3V、IO = 2.235A
3. 3.3V -> 1V (0.97v~1.03v)、IO = 1.719A
非常感谢。
吉米