This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02A:TPS62A02A 的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321217/tps62a02a-questions-of-tps62a02a

器件型号:TPS62A02A
主题中讨论的其他器件:TPS62A03

尊敬的团队:

我们是否有合适的解决方案可以满足以下客户规格?

该解决方案是离散的。

1.5V -> 0.95V (0.92v~0.98v)、IO = 4.402A  

2.5V -> 3.3V、IO = 2.235A

3. 3.3V -> 1V (0.97v~1.03v)、IO = 1.719A

非常感谢。

吉米