This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:充电解决方案

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25731, BQ25730, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314635/bq25730-charging-solution

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25720、BQ25731、BQ25750

您好!

在我们的项目中我们需要使用一个充电解决方案、请帮助提供我们推荐的 IC

首先、我将列出我们对充电设备的一些要求。

我们将使用一个直流适配器作为系统上的输入电源、规格为9 V/10安培。

我们的电池组使用规格为6至8.4V/10A 的锂聚合物电池、配置为2S (2节串联电池)。

根据客户需求、充电系统有三种不同的应用。

  • 案例1 (节省成本版本):使用直流适配器作为输入电源、并移除 ll 聚合物电池。  输出功率规范要求为~9V/10A。(保持 PCBA 上的充电 IC)。
  • 案例 2:使用 三聚体电池作为输入电源并移除直流变压器, 输出功率规范要求 为 ~6到8.4V/10A。
  • 案例 3:直流适配器用作输入电源、并保留二次聚合物电池。 输出功率规格 要求 为~9 V/7安培、提供3安培来为电池充电。

我们的问题:  

  • 您能否帮助确认 BQ25720或 BQ25730满足我们的需求? 其他推荐 IC。
  • 您能否帮助确认 BQ25720或 BQ25730已动态调整 VSYS 设置值? (例如:VIN=9V、VSYS=5V、6V 或7V…)
  • BQ25720与 BQ25730之间有何差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    BQ25720和 BQ25730都可满足情况1至3中指定的需求。 这两种充电器均支持通过无电池的适配器提供系统电源、补充具有电池的系统电源、并仅通过电池提供系统电源。

    主要区别在于、BQ25720支持比 BQ25730更高的开关频率。 但是、BQ25730支持高达5节电池、而 BQ25720支持高达4节电池。 BQ25720使用 SMBus 进行主机控制、而 BQ25730使用 I2C 进行主机控制。 除了这些差异、这两个充电控制器 在功能上相似、其行为方式相似。

    关于动态调整 VSYS、这些电荷控制器只能调整 VSYS_MIN 电压、这是电池电压低于 VSYS_MIN 电压时的系统输出电压。 您可以调整所需的值。 只要电池电压低于 VSYS_MIN、充电控制器就会将电压调节到 VSYS_MIN。 当电池电压高于 VSYS_MIN 时、系统电压将上升至高于跟踪的电池电压。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    这看起来是个好消息。

    我们计划开始绘制电路、但仍有一些问题需要您的帮助才能解答。

    • 我们希望对情况1 ~ 3使用相同的设计。 您能否对硬件和软件设计提出一些建议? (示例:如何设置 CELL_BATPRESZ?)。

    • 在第1种情况中、由于电池已被移除、VSYS 是否是 VSYS_MIN 的设定值?

      您能否确认需要如何设置 IBAT 和 IIN?

      (示例:直流适配器 VIN=9 V/10安培;VSYS=VSYS_MIN=9 V/10安培?)

    • 在情况3中、我们计划 VSYS 等于9V/7A、VBAT 等于6到8.4V (电池为2S)、IBAT 等于3安培。

          我不知道规格表上的说明。  是否可以满足等于9V/7A 的 VSYS 并使用3安培的电流为

          三个电池 呢? 如果没有、您能否提供其他建议?

    • 您能否以 OrCAD 格式提供 BQ25720和 BQ25730的参考设计?
    • VSYS 的动态调整。 您能否确认在将 VSY MIN 设置为高于或低于 VBAT 时是否可满足 IBAT 快速充电要求?

          (如案例3;

          VSYS_MIN=VSYS=9V;VBAT=6~8.4V;IBAT 设置为3A。

          VSYS_MIN=VSYS=6.6V;VBAT=6~8.4V;IBAT 设置为3A)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    1.  CELL_BATPRESZ 电压取决于您的电池。 请参阅数据表第9.3.7节。 此外、 此处链接提供了一份原理图检查清单。  

    2.只要电池电压低于 VSYS_MIN,VSYS 就会被调节至 VSYS_MIN。 请参阅数据表部分  9.4.1.1。  

    IBAT 可在寄存器03/02h 中编程。 请参阅数据表第9.6.2节。

    可以使用 ILIM_HIZ 引脚上的电阻器和 IIN_HOST 寄存器0F/0Eh 对 IIN 进行编程。 有关输入电流限制、请参阅数据表第9.3.6节和表9-1。

    我注意到在您的示例中、输入功率和输出功率完全相同、即90W。 由于始终会有一些效率损失、因此您将接收到低于10A 的充电电流。

    3.您提到的表是充电器在 LDO 模式下运行或充电处于预充电阶段时。 一旦电池电压足够高、使充电处于快速充电阶段、将提供3A 的完全充电电流。

    4.如需参考设计、请 在 e2e 上向我发送友情请求。  

    5.要实现快速充电、电池电压应高于 VSYS_MIN。 否则、BATFET 将处于 LDO 模式、充电电流将被钳制、如您发布的表格屏幕截图所示。  

    VSYS_MIN=VSYS=9V;VBAT=6~8.4V;IBAT 设置3A ==>3A 充电电流将永远不会被施加

    VSYS_MIN=VSYS=6.6V;VBAT=6~8.4V;IBAT 设置3A)==? VBAT>6.6V 时会施加3A 的充电电流

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    1.由于客户的需要, 可能会发生2S 电池被使用或电池被取出的情况。

    我们是否可以始终将 CELL_BATPRESZ 设置为2S? 在这种情况下拆卸电池是否有任何问题?

    如果不能这样设置、有什么建议吗?

    2.对于25720和25730的电压转换效率、有没有可供我们参考的任何数据?

    3. VSYS_MIN=VSYS=9V;VBAT=6~8.4V;IBAT 设置3A ==>永远不会施加3A 充电电流

    • Steve:  是否有其他充电 IC 可以满足这一要求?

    VSYS_MIN=VSYS=6.6V;VBAT=6~8.4V;IBAT 设置3A)==? VBAT>6.6V 时会施加3A 的充电电流

    • Steve:  在这种情况下充电。

         当 VSYS_MIN > VBAT;VSYS = VSYS_MIN。时

         当 VSYS_MIN < VBAT 时;VSYS 将通过 VBAT (VSYS=VBAT)动态调整。 是这样吗?

    4. 我可以问一下充电器电压和 VSYS_MIN 和 VSYS 之间的关系吗?

    在什么条件下使用了 VSYS=VSYS MIN?

    在什么条件下使用 VSYS=充电器电压?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    1.如果您计划使用不同的电池配置、例如2S 或3S、那么最好将 CELL_BATPRESZ 设置为最高电池设置(在本例中为3S)、并在使用2S 电池时将 ChargeVoltage 寄存器调整为适当的值。 如果移除电池、则应将 CELL_BATPRESZ 下拉至接地、以指示充电器移除了电池。

    2.效率图包含在数据表中。

    可以在寄存器00h 中禁用 LDO 模式、从而禁用预充电电流模式。 但是、在低电池电压下、充电电流仍可能受到限制、具体取决于电池组内部电阻。 您还可以查看 BQ25731。

    您对  使用 VBAT (VSYS=VBAT)动态调整 VSYS 的理解是正确的。 但是、应注意的是、VSYS 与 VBAT 不完全相等、但几乎相等。 VSYS 高于 VBAT 大约150mV。

    4.请参考下图。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    1.如何设置电池配置以便客户使用2S 或取出电池?

    计划在取出电池后将 CELL_BATPRESZ 设置为2S。

    此时、VSYS_MIN=6.6V、充电器电压=8.4V。 这是否会导致任何问题?

    如果您希望在未连接电池时 VSYS 始终为9V、如何设置 VSYS_MIN 和充电器电压?

    您能告诉我它在规格表中的位置吗?

    (例如1:Adapter Vin=9.0v;vsys=8.4V)。

    (例如2:Adapter Vin=9.0v;vsys=9.0v)。

    您是指禁用 LDO 模式(如下图所示)、并且也可以在 VSYS_MIN>VBAT 的条件下进行快速充电、对吗?

    (示例:VSYS_MIN=9V、VBAT=6~8.4V、禁用 LDO 模式)、在这种情况下、VSYS 始终为 VSYS_MIN、对吗?

    我们发现了其他充电 IC。 TI 是否有类似的解决方案?

    • 使用 I2C 或 SMBus 传输信息。
    • 在没有电池的情况下、VSYSTEM 直接由 VIN 供电。
    • 借助于适配器和电池、VSYSTEM 直接由 VIN 提供;VBAT 由 Charger IC 的 SW 引脚充电。
    • 在纯电池条件下、VSYSTEM 由 VBAT 提供

    4.确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    1.最好  在取出电池时将 CELL_BATPRESZ 拉至接地、以便让充电器调整其运行。

    2.第21页显示了 VIN=5V、9V 时 VOUT =8.4V、12.6V 时的效率曲线图。 您可以根据这些数据推测效率。

    是的。禁用 LDO 模式允许在 VBAT < VSYS_MIN 时快速充电。

    您可以查看 BQ25750、看看它是否满足您的需求。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    我们计划参考开发板的设计并添加 Q12以确定 CELL_BATP 设置是2S 电池还是要取出电池。

    这个解决方案有什么问题吗? (CELL_CTRL=HI、CELL_BATP=移除电池;CELL_CTRL=LO、CELL_BATP=2S 电池)。

    我们能否知道 BQ25720或25730是否具有检测电池移除的功能?

    我们希望通过 I2C 将此信息提供给外部控制器(例如:MCU)、而 MCU 控制电芯 CTRL 引脚。

    2.确定。

    3.BQ25750看起来不错,但有点贵。 您能否推荐其他更便宜的充电 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    1. Q12看起来不错。 EVM 也使用相同的解决方案。

    您可以使用 Battery_Removal 寄存器22h 中的 STAT_STACLK 来检测电池移除。

    3.目前我们没有其他解决办法。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    如何检测 STAT_STAT Battery_Removal 和 Adapter_Removal?

    是通过 VSRN 和 VACP 电压检测实现的吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    正如我之前所说的那样、 Battery_Removal 寄存器22h 中的 STAT_STACLK 可以指示电池移除。  为了读取该状态、需要设置 寄存器38h 中的 PROCHOT 选项 PP_BATPRES。 当电池被移除并且 CELL_BATPRESSZ 为0V 时、STAT_SP0  Battery_Removal 将被读取为1。 一旦它被读取、它将被自动复位至0。

    对于适配器、只需查看充电状态寄存器即可。

    此致、

    穆尼尔