主题中讨论的其他器件: BQ25720、BQ25731、BQ25750
您好!
在我们的项目中我们需要使用一个充电解决方案、请帮助提供我们推荐的 IC
首先、我将列出我们对充电设备的一些要求。
我们将使用一个直流适配器作为系统上的输入电源、规格为9 V/10安培。
我们的电池组使用规格为6至8.4V/10A 的锂聚合物电池、配置为2S (2节串联电池)。
根据客户需求、充电系统有三种不同的应用。
- 案例1 (节省成本版本):使用直流适配器作为输入电源、并移除 ll 聚合物电池。 输出功率规范要求为~9V/10A。(保持 PCBA 上的充电 IC)。
- 案例 2:使用 三聚体电池作为输入电源并移除直流变压器, 输出功率规范要求 为 ~6到8.4V/10A。
- 案例 3:直流适配器用作输入电源、并保留二次聚合物电池。 输出功率规格 要求 为~9 V/7安培、提供3安培来为电池充电。
我们的问题:
- 您能否帮助确认 BQ25720或 BQ25730满足我们的需求? 其他推荐 IC。
- 您能否帮助确认 BQ25720或 BQ25730已动态调整 VSYS 设置值? (例如:VIN=9V、VSYS=5V、6V 或7V…)
- BQ25720与 BQ25730之间有何差异?