This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319207/tps546d24a-tps546d24a

器件型号:TPS546D24A

您好!

我已选择 TPS546D24A 器件用于我即将进行的设计(0.82和35A)。

我在使用 MSEL1、MSEL2、Vsel 和 ADRSel 等可配置寄存器时遇到问题。

我下载了相同的引脚 Strap 配置计算器、即使在数据表中提到电阻分压器、也会显示 NA 值。

请帮助我了解如何获得此器件的0.82V 电压。

此致、

索拉夫·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您获得0.82V 输出电压的 VSEL 电阻器不适用。  

    转到"Pin Detection"选项卡

    单元格 D10应为 VOUT 范围、选择0.75 - 0.89 @ 0.01

    如果 G20和 H20仍显示#N/A、则是因为 VOUT_COMMAND 与查找表中的值不完全匹配。  选择电池 D11并从下拉菜单中选择0.82V。

    电池 G20中的底部电阻器应为17.8kΩ、电池 H20中的顶部电阻器应为59kΩ

    这些值应使分压器代码1和电阻器与数据表中的表7-17中的接地代码7相匹配。

    VOUT - VOUT_COMMAND (OFFSET)/ VOUT_COMMAND (STEP)=(0.82 - 0.75)/ 0.010 = 7

    您在使用引脚编程工具时还有哪些其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Peter。

    我对开关频率有一个疑问。

     我可以看到在 PinStrap Excel 工作表中写入的注释(引脚 Strap 配置中不提供该选项)。

    这意味着什么? 0.82V 输出@35A 时的开关频率应该是多少。

    我观察到 Webench 和引脚 Strap 配置 Excel 表格电阻器值中的引脚 Strap 配置寄存器或值有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Peter。

    我对开关频率有一个疑问。

     我可以看到在 PinStrap Excel 工作表中写入的注释(引脚 Strap 配置中不提供该选项)。

    这意味着什么? 0.82V 输出@35A 时的开关频率应该是多少。

    我观察到 Webench 和引脚 Strap 配置 Excel 表格电阻器值中的引脚 Strap 配置寄存器或值有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我可以看到在 PinStrap Excel 工作表中写入的注释(引脚 Strap 配置中不提供该选项)。

    这意味着什么? 0.82V 输出@35A 时的开关频率应该是多少。

    [/报价]

    如果文本为黄色、则使用上面列出的"设计注意事项"格式、选定的开关频率不能通过引脚编程进行编程、必须使用 PMBus 进行编程。  550kHz 是引脚可编程的、因此该单元格使用黑色文本。

    在12V 至0.82V 之间、550kHz 可以很好地工作。

    如果您需要更高的效率、则可以通过将频率降至450kHz 或325kHz 来降低开关损耗。

    如果您需要更小的尺寸、则可以将开关频率增加到650khz、900kHz 甚至1.1MHz。

    我观察到 Webench 和 Pin Strap Excel 表格电阻器值中的引脚搭接寄存器值存在差异。

    有许多常见的引脚编程选项可用于多个电阻器选项、尤其是没有电阻器(悬空或接地短路)或仅使用一个电阻器对 AGND 进行编程、没有对 BP1V5的上拉电阻器的选项。  当 Excel 设计工具使用更少的电阻器选择两个电阻器时、Webench 编程为这些选项选择两个电阻器是可能的。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、它帮助我理解了设计。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴可以提供帮助。  如果您的问题已解决、请单击"这已解决我的问题"按钮、以便我们关闭该主题。