您好!
我已选择 TPS546D24A 器件用于我即将进行的设计(0.82和35A)。
我在使用 MSEL1、MSEL2、Vsel 和 ADRSel 等可配置寄存器时遇到问题。
我下载了相同的引脚 Strap 配置计算器、即使在数据表中提到电阻分压器、也会显示 NA 值。
请帮助我了解如何获得此器件的0.82V 电压。
此致、
索拉夫·库马尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已选择 TPS546D24A 器件用于我即将进行的设计(0.82和35A)。
我在使用 MSEL1、MSEL2、Vsel 和 ADRSel 等可配置寄存器时遇到问题。
我下载了相同的引脚 Strap 配置计算器、即使在数据表中提到电阻分压器、也会显示 NA 值。
请帮助我了解如何获得此器件的0.82V 电压。
此致、
索拉夫·库马尔
如果您获得0.82V 输出电压的 VSEL 电阻器不适用。
转到"Pin Detection"选项卡
单元格 D10应为 VOUT 范围、选择0.75 - 0.89 @ 0.01
如果 G20和 H20仍显示#N/A、则是因为 VOUT_COMMAND 与查找表中的值不完全匹配。 选择电池 D11并从下拉菜单中选择0.82V。
电池 G20中的底部电阻器应为17.8kΩ、电池 H20中的顶部电阻器应为59kΩ

这些值应使分压器代码1和电阻器与数据表中的表7-17中的接地代码7相匹配。

VOUT - VOUT_COMMAND (OFFSET)/ VOUT_COMMAND (STEP)=(0.82 - 0.75)/ 0.010 = 7
您在使用引脚编程工具时还有哪些其他问题?
我可以看到在 PinStrap Excel 工作表中写入的注释(引脚 Strap 配置中不提供该选项)。
这意味着什么? 0.82V 输出@35A 时的开关频率应该是多少。
[/报价]如果文本为黄色、则使用上面列出的"设计注意事项"格式、选定的开关频率不能通过引脚编程进行编程、必须使用 PMBus 进行编程。 550kHz 是引脚可编程的、因此该单元格使用黑色文本。
在12V 至0.82V 之间、550kHz 可以很好地工作。
如果您需要更高的效率、则可以通过将频率降至450kHz 或325kHz 来降低开关损耗。
如果您需要更小的尺寸、则可以将开关频率增加到650khz、900kHz 甚至1.1MHz。
我观察到 Webench 和 Pin Strap Excel 表格电阻器值中的引脚搭接寄存器值存在差异。有许多常见的引脚编程选项可用于多个电阻器选项、尤其是没有电阻器(悬空或接地短路)或仅使用一个电阻器对 AGND 进行编程、没有对 BP1V5的上拉电阻器的选项。 当 Excel 设计工具使用更少的电阻器选择两个电阻器时、Webench 编程为这些选项选择两个电阻器是可能的。
[/quote]