大家好、我尝试设计一款隔离式直流/直流转换器。 我的要求如下:
输入:12-24V
输出:12V 1.5A
必须进行电隔离。
我曾尝试使用 Webench 电源设计工具、并选择使用 LM51551DSSR 直流/直流反激式、升压、SEPIC 控制器的设计。 唯一的问题是设计中没有显示我应该使用什么变压器、我也不真正了解应该寻找什么:

Ns1toNp:3.81是什么意思? 是否应寻找比率为3.8:3.1:1的变压器? 输入-输出电压和电流情况如何? 如何为该电路选择合适的变压器? o 将添加以下设计链接:
webench.ti.com/.../SDP.cgi