This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:Webench 电源设计器上的隔离式直流/直流转换器拓扑结构提供定制变压器。 我应该使用什么?

Guru**** 2515485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320621/lm51551-isolated-dc-dc-converter-topology-on-webench-power-designer-provided-with-custom-transformer-what-should-i-use

器件型号:LM51551

大家好、我尝试设计一款隔离式直流/直流转换器。 我的要求如下:

输入:12-24V

输出:12V 1.5A

必须进行电隔离。

我曾尝试使用 Webench 电源设计工具、并选择使用  LM51551DSSR 直流/直流反激式、升压、SEPIC 控制器的设计。 唯一的问题是设计中没有显示我应该使用什么变压器、我也不真正了解应该寻找什么:

 Ns1toNp:3.81是什么意思? 是否应寻找比率为3.8:3.1:1的变压器? 输入-输出电压和电流情况如何? 如何为该电路选择合适的变压器? o 将添加以下设计链接:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接:webench.ti.com/.../82

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominykas、

    请在此处查看隔离型反激式转换器的 Excel 计算器: SNVC240计算工具| TI.com

    通过 Webench 选择了器件后、我认为使用计算器可以更轻松地确定变压器和外部组件。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此提示、但您能否简单说明、如何使用此工具及其显示的内容? 一张图显示了效率和损耗、但另一张图显示了什么? 我不理解它,如何解释它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominykas、

    另一个图表显示了稳定性图。 您可以查看此应用手册、了解有关使用该工具计算内容的更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/snva866a/snva866a.pdf

    此致、
    布里吉特