大家好、
我的客户正在寻找 R 其打印机系统的直流/直流转换器电路的预算估算。
输入将是锂离子电池。
输出需要支持24伏。
最高的选择是20A 输出。
他们还可以查看15A 输出的成本节省情况。
输入需要为每节电池480W/效率/50W。
这意味着、如果他们需要480W、电路为90%、且每节电池可以提供50W 功率、
它们至少需要10.6节电池。
可由它们选择最大电池组电压。
6S-2P 是一个最大电压为25.2伏的电池、可提供30安培的电流。
我不确定这是否是低成本配置。
5S-2P 可能是成本更低的电路。
在每节电池3.5V 的低截止电压下、输入范围将为17.5至21V
而且电池可以支持15A x 2 = 30A。
因此、在低端上17.5V * 30A * 90% eff = 472W
请您提供有关上述规格的指导吗?