This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器电路建议

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320866/dcdc-converter-circuit-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM5122

大家好、

我的客户正在寻找 R   其打印机系统的直流/直流转换器电路的预算估算。

输入将是锂离子电池。

输出需要支持24伏。

最高的选择是20A 输出。

他们还可以查看15A 输出的成本节省情况。

 

输入需要为每节电池480W/效率/50W。

这意味着、如果他们需要480W、电路为90%、且每节电池可以提供50W 功率、

它们至少需要10.6节电池。

可由它们选择最大电池组电压。

6S-2P 是一个最大电压为25.2伏的电池、可提供30安培的电流。

我不确定这是否是低成本配置。

5S-2P 可能是成本更低的电路。

在每节电池3.5V 的低截止电压下、输入范围将为17.5至21V

而且电池可以支持15A x 2 = 30A。

因此、在低端上17.5V * 30A * 90% eff = 472W  

请您提供有关上述规格的指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    如果它们需要长时间获得最大功率、则转换器需要在热方面进行设计、使其能够提供最大功率;如果峰值功率的时间非常短、则可能不需要全功率进行热设计。 这会严重影响设计成本。 例如、如果始终需要500W 的功率、我建议使用两相、如果我们讲几毫秒、我建议使用单相。

    对于单相设计、LM5123是不错的选择、对于两相、请查看 LM5122。

    整体成本确实很难获得、因为我们不知道客户为外部组件支付了多少费用。 可以先为低成本设计配置 Webench。 查看2个产品文件夹(以下链接)并查看不同的选择。 请注意、Webench 提供了粗略的预算、但 Webench 未包括客户能够使用的所有组件、因此可能需要客户自己向 Webench 添加组件、以便为其特定案例和成本结构进行更准确的计算。

    LM5123-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    LM5122数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致、
    布里吉特