This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:LM5020

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317060/lm5020-lm5020

器件型号:LM5020

您好!

我们使用 LM5020作为反激式转换器,

最大输入电压为60V,输出为10.4V 1W,Fsw :450kHZ ,CS 引脚电阻为0.9ohm

反激有3个输出,电压均为10.4V ,电压反馈来自辅助电源。

我们的测试条件是:输入电压从38V 变为60V,辅助输出增加0.1A 电流,经过约5000次循环测试后,波形异常  

C1:VIN  C2:辅助 输出 C3:CS  C6:OUT 引脚  

输出电压(C2) 是不稳定的,它下降到9V 左右,然后上升到正常电压,当输出 电压从低到正常时,我们可以发现 CS 引脚电压高于0.5V,占空比增大,但 FB 电压是稳定的(图3,C8)

问题:1. 为什么输出不稳定?

         2.输出不稳定,但 FB 电压稳定,对吗?

          3. Cs 超过0.5V ,但它不喜欢 OCP ,

          4、占空 比 增大导致 CS 电压增大,或 CS 增大导致占空比增大?

期待您的回复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haixian:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    反馈电压不应保持如此稳定、如屏幕截图所示。 所以、一定是有问题的地方。

    您能否与我分享一份原理图?
    这可以帮助我了解辅助电源和反馈的实施情况。
    此外、我希望以后能够更好地理解您正在使用的一些信号名称。

    我还有很多其他问题:
    常规负载为1W 是否正确?
    那么、最大负载电流将在100mA 左右?
    或者该1W 负载是否仅用于测试?

    如果电流检测电阻为900毫欧、则需要550毫安的电感器电流才能达到0.5V 阈值。
    在60V 输入电压下、这将是33W 输入功率、而不仅仅是1W。

    据我了解、在您的测试中、您需要每隔几秒钟在38V 到60V 之间改变一次输入电压。
    但是、当您说"辅助输出添加0.1A 电流"时、意味着什么呢? 您是否使用不断消耗0.1A 电流的负载?
    或者负载电流是否也动态变化?

    当你说:"大约5000次循环测试后,波是异常的",这究竟意味着什么?
    - 5000次循环测试是否意味着输入电压在问题发生之前在38V 和60V 之间切换了5000次?
    -"异常"究竟是什么意思? 它是从10、4V 到9V 的压降吗?
    -这种下降是否会在所有次级电压上以同样的方式发生? (负载、辅助、而实际上是否有第三个输出?)
    -电压下降是否会在5000个周期后永久发生? 还是偶尔地每几个周期出现一次? 还是只是一个单次事件、5那么它会长时间恢复正常?

    最后、我想知道为什么在输入电压从38V 跳升至50V 之前辅助电压会下降。
    这怎么会发生呢?

    我得到的信息越详细、我就越有可能理解并帮助您。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry
    感谢您的确认。                                                                                                          下面是我们的 原理图、供您参考。 关于您的问题,请参考我的答案,谢谢。

    问题1:常规负载为1W 是否正确?

     答: 反激电路转换3路输出,这些输出邮件用于 MOSFET 闸极驱动器,每个输出电流都小于150mA ,所以反激的最大电流小于450mA  

    问题2: 当您说"辅助输出添加0.1A 电流"时、您意味着什么? 您是否使用不断消耗0.1A 电流的负载?
       或者负载电流是否也动态变化?                                                                                  答:请参考原理图,输入从60V 变为38V 每3秒一次。  我们使用电子负载 在50欧姆的负载下             HS_DR_VCC 输出  

    Q3:当你说:"经过约5000次循环测试后,波异常",这究竟意味着什么?
     回答: 是,5000次循环测试意味着在问题发生之前输入电压在38V 和60V 之间切换了5000次  

    Q4:"异常"究竟是什么意思? 它是从10、4V 到9V 的压降吗?

     答:HS_DR_VCC 的输出是10.4V ,测试开始时还可以,但经过  5000次输入变化后 ,我们捕捉到了这个波,HS_DR_VCC 不稳定,它下降到大约9V 并尝试恢复到10.4V。 我们将发现的波形展开,当 HS_DR_VCC 从9V 变为10.4V 时, CS 电压超过500mV ,占空比增加。 虽然输出发生了变化,但 FB 电压是稳定的,所以它看起来很奇怪。

    Q5:这一压降是否以相同的方式发生在所有次级电压上? (负载、辅助、而实际上是否有第三个输出?)  

    回答:是的,其他两个电压(AUX_SEC , Aux_Prim )以同样的方式发生,请参考下面的波形

    Q6:该压降是否在5000个周期后永久发生? 还是偶尔地每几个周期出现一次? 或者它是否只是单个事件、然后它返回到        很长一段时间内处于正常状态?
    回答: 5000周期后,它可以永久发生,但如果我们关闭电路板一段时间后再通电,它 恢复正常,但当我们再次进行相同的测试时,它可以再次发生,但它需要很长的时间才能重现。

    Q7:最后、我想知道为什么在输入电压从38V 跳升至60V 之前辅助电压会下降。
    这怎么会发生呢?

    答:电压变化时,电压异常没有发生,只发生在38V 或60V(电压稳定)   

    第二波是我们经过长时间测试后第一次捕捉输出电压降, 然后我们可以看到输出试图恢复正常,同时 CS 上升,我们还想知道为什么会发生这种情况。  

    希望我的答案很清楚,并转发给您的答复,

    非常感谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haixian:
    感谢您的讲解。

    您已经说明、三个黄色标记的信号是三个输出。

    您能否说明是哪一个信号 HS_DR_VCC_LOAD?
    (我在原理图中找不到)

    HS_DR_VCC_LOAD 和 HS_DR_VCC 之间的区别是什么(第一篇文章第三个图像中的 C5与 C2)?

    HS_DRV_VCC 信号是否连接了任何负载?
    那是哪种负载?
    它是否自带输入电容器(一些与 C3004和 C3008并联的附加电容)?

    换句话说、为什么通道 C2 (HS_DR_VCC_LOAD)在通道 C2 (HS_DR_VCC)下降时通道 C5 (HS_DR_VCC_LOAD)保持稳定?

    我假设第三个示波器屏幕截图的名称实际上与原理图中的名称不匹配。
    在 C3004和 C3008处测量的电压是否下降或稳定?

    如果下降、该电压(即 FB)的分压版本如何稳定?

    请澄清。

    谢谢。此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry
    感谢您的确认。

    Q1:您能否说明是哪个信号 HS_DR_VCC_LOAD?

    HS_DR_VCC_LOAD 和 HS_DR_VCC 之间的区别是什么(第一篇文章第三个图像中的 C5与 C2)?

    答案: HS_DR_VCC 是电压信号 ,HS_DR_VCC_LOAD 是电流信号(我们使用电子负载增加0.1A )

    我想要的这个波形告诉你当 HS_DR_VCC 电压变化时 FB 是稳定的。

    Q2:是否有任何负载连接到 HS_DRV_VCC 信号?
    那是哪种负载?

    回答:HS_DR_VCC 接至 MOSFET 驱动器 IC D3002 ,但当我们进行测试时不能,所以 D3002不工作。


    Q3:是否具有自己的输入电容器(一些与 C3004和 C3008并联的附加电容)?

    换句话说、为什么通道 C2 (HS_DR_VCC_LOAD)在通道 C2 (HS_DR_VCC)下降时通道 C5 (HS_DR_VCC_LOAD)保持稳定?

    答案:HS_DR_VCC 也连接到 C3053和 C3054 (请参阅上面的 sch)

    有一个错误,  C5 ( HS_DR_VCC_LOAD)是电流信号,添加由电子负载,所以它是稳定的。

    Q4:我假设第三个示波器屏幕截图的名称实际上与原理图中的名称不匹配。
    在 C3004和 C3008处测量的电压是否下降或稳定?

    如果下降、该电压(即 FB)的分压版本如何稳定?

    回答:是的,它是在 C3008测量的,这是奇怪的,输出变化但 FB 是稳定的。

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haixian:

    感谢您的回复、请给我们一些时间就此问题与您联系。

    目前我们的带宽相当窄。

    谢谢!  

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haixian:
    我很抱歉耽误你的时间。

    你的系统的这整个行为有些奇怪。

    1)您能给我们提供一些工作案例的截图吗?
    在良好的情况下、系统如何对输入电压变化做出反应?
    我对 FB 信号的变化和占空比的变化感兴趣。
    请相应地选择不同的时间刻度。

    2) 2)与 FB 引脚电压一起、还请提供 COMP 引脚电压

    3) 3)顺便说一下、您是测量或器件引脚上还是反馈分压器电阻端子上的 FB 电压?

    4)当系统处于故障状态时、请查看我们器件上电阻链 R3007、R3008、R3009、R3010和 FB 引脚上的所有电压。
    以下哪个电压会变化、哪个是静态电压?

    您说过、一旦系统处于故障状态、当您关闭电源一段时间后、它将恢复正常。
    5)当系统处于故障状态时,您可以将其冷却下来(使用冰雾或类似的),这样我们就可以了解这是否是热相关的效应。


    我唯一的想法是如何在很长一段时间后发生这种情况:
    上面提到的电阻器之一或者这些电阻器或器件上 FB 引脚的焊点之一在升温时以某种方式失去接触。
    那么您不再有适当的反馈信号、并且 FB 引脚会稳定在1.3V。

    6)可以更换 R3007、R3008、R3009和 R3010并重新焊接 FB 引脚。


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harry

    感谢您的答复。

    1)您能给我们提供一些工作案例的截图吗?
    在良好的情况下、系统如何对输入电压变化做出反应?                                                           

           

                          

    2) 2)与 FB 引脚电压一起、还请提供 COMP 引脚电压

    我们将对其进行测试。

    3) 3)顺便说一下、您是测量或器件引脚上还是反馈分压器电阻端子上的 FB 电压?

    在反馈电阻器端子上  

    4)当系统处于故障状态时、请查看我们器件上电阻链 R3007、R3008、R3009、R3010和 FB 引脚上的所有电压。
    以下哪个电压会变化、哪个是静态电压?

    我们将尝试

    您说过、一旦系统处于故障状态、当您关闭电源一段时间后、它将恢复正常。
    5)当系统处于故障状态时,您可以将其冷却下来(使用冰雾或类似的),这样我们就可以了解这是否是热相关的效应。

    我们将尝试
    我唯一的想法是如何在很长一段时间后发生这种情况:
    上面提到的电阻器之一或者这些电阻器或器件上 FB 引脚的焊点之一在升温时以某种方式失去接触。
    那么您不再有适当的反馈信号、并且 FB 引脚会稳定在1.3V。

    我在 R3010测试 FB ,如果触点松动,它如何稳定在1.3V ?  

    6)可以更换 R3007、R3008、R3009和 R3010并重新焊接 FB 引脚。

    感谢您的建议,我们将尝试.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haixian:
    感谢您的屏幕截图。

    因此、在"良好"情况下、当输入电压升高时、FB 信号是否根本没有变化(因为变化更快)?
    占空比是唯一改变的东西吗?

    不管怎样,再看看不寻常的情况:
    可以看到所有辅助信号都发生了变化。
    因此、在电阻器 R3007、R3008、R3009、R3010的链上、这个信号的电压会越来越被分压。
    但该信号的基本形状应始终保持不变。

    相反、在您的系统中、FB 信号是静态的、这是意料之外的。

    1.3V 将由 COMP 引脚驱动、并在补偿网络的另一侧"反射"。

    因此、一旦您能够再次重现问题、请沿着这个电阻器链向下走、并验证信号形状在哪里"丢失"、最后达到这些静态1.3伏。

    谢谢。此

    致、 哈利