请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61390 大家好、
某些问题需要您确认:
1.在集成在 TPS61390中的采样保持电路中、最短的采样触发时间(触发脉冲宽度)是多少? 它是否如数据表中所述为350ns? 如果触发时间仅为50ns、它会对采样值的精度产生多大影响?
2.我们是否有一个可以参考的标准 SW 波形?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dane:
MON1/2需要350ns (典型值)的采样高电平持续时间来检测 APD 电流并设置电压。 50ns 太短。
您可以看到、在下图中、在采样信号为高电平后50ns 时、MON1电压远小于最终值(约为1.5V)。
Unknown 说:2. 我们是否有可以参考的标准 SW 波形?
您是否指 SW 引脚上的电压波形(PIN8)? 我可以看看为什么客户需要 SW 波形吗?
此致
雷