This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:TPS61390应用问题

Guru**** 2380830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320412/tps61390-tps61390-application-question

器件型号:TPS61390

大家好、

某些问题需要您确认:

1.在集成在 TPS61390中的采样保持电路中、最短的采样触发时间(触发脉冲宽度)是多少? 它是否如数据表中所述为350ns? 如果触发时间仅为50ns、它会对采样值的精度产生多大影响?

2.我们是否有一个可以参考的标准 SW 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    MON1/2需要350ns (典型值)的采样高电平持续时间来检测 APD 电流并设置电压。 50ns 太短。

    您可以看到、在下图中、在采样信号为高电平后50ns 时、MON1电压远小于最终值(约为1.5V)。   

    Unknown 说:
    2. 我们是否有可以参考的标准 SW 波形?

    您是否指 SW 引脚上的电压波形(PIN8)? 我可以看看为什么客户需要 SW 波形吗?

    此致