This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:3.3KW || DC-DC || 54Vout ||同步全桥 LLC。

Guru**** 2516590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, PMP21842, UCD3138, UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318737/ucc256404-3-3kw-dc-dc-54vout-synchronous-full-bridge-llc

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCD3138、UCD3138A 、PMP21842、 UCC25660

您好、TI 团队、

我将按照以下规格设计3.3KW 直流/直流电源。

Pout - 3.3KW
输出电压- 54V - 96V_dc
最大输出电流- 61A_dc
输入电压- 390V - 410V_dc
拓扑-具有同步全波整流的 FB_LLC。

请回答以下问题。

答:我是否也可以在全桥 LLC 中使用此 UCC25640x IC?
b.(如果不是)请为符合上述规范的同步全桥 LLC 建议合适的 IC
c.请同时提供计算表或设计指南。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rizwan:

    我们的电源设计服务团队刚刚发布了 PMP22951 、该器件非常接近上述要求。 \

    我希望这有助于您快速入门。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:
    感谢回复、

    遗憾的是、这是全桥相移、而我正在寻找全桥 LLC。 您能在这里帮助我吗?

    此致、
    日照市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rizwan:

    我们目前还没有模拟全桥 LLC 解决方案。 我们提供了 使用 UCD3138实现全桥 LLC 的参考设计 PMP21842。 这只是一个500W 的设计、但可以作为一个良好的起点。

    此致、


    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的回复。

    这是相当可观的。 您能否与我分享一下它的计算或 Excel 工具设计指南、以便我将其扩展到3.3kW?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rizwan:

    我已经在 UCD 上找了一位专家来帮助您解决这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢回复、

    都将等待专家的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rizwan:

    由于输出电压范围较宽、因此不建议在您的设计中使用全桥 LLC。 PSFB 更适合高功率的宽电压输出范围。  

    FB-LLC 围绕谐振回路旋转、此回路专为特定频率 fsw (例如100kHz)而设计。 您的匝数比将决定输出电压是多少。 因此、如果您必须从390V 转换为75V、那么匝数比为5.3。 现在电压为75V、需要+/-21V 才能达到范围。 为此、控制器开关频率在输出电压下降时上升、或在输出电压上升时下降。 但是、由于谐振回路并非设计为偏离频率、因此您的效率会降低。 通常 最多只能看到+/- 10%的输出电压偏差。  

    如果您必须使用 FB-LLC、那么 UCD3138A 是一个不错的选择、因为它包含 SR 控制功能、并且您可以对开关频率进行编程。 请参阅 Power Stage Designer (https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER)中的以下参数。 您可以使用 Power Stage Designer 中的计算值来根据 PMP21842升级您的设计。 然后、您可以改变固件中的开关频率以实现目标输出电压。 这个改变的开关频率也可以由另一个 MCU 的外部信号触发、例如 I2C 或 UART。

      

    如果不需要如此高的功率级别、则 UCC25660可以工作。 UCC25660借助其输入功率比例控制(IPPC)方案、可实现宽输出电压范围。 然而、它是一种半桥 LLC 控制器、因此需要栅极驱动器彼此不同步。  可以选择如下图所示的方案。 UCC25660是一款新产品、因此如果您选择这种非常规路线、我们将无法获取任何设计资源。

    此致、

    乔纳森·王