主题中讨论的其他器件:UCD3138、UCD3138A 、PMP21842、 UCC25660
您好、TI 团队、
我将按照以下规格设计3.3KW 直流/直流电源。
Pout - 3.3KW
输出电压- 54V - 96V_dc
最大输出电流- 61A_dc
输入电压- 390V - 410V_dc
拓扑-具有同步全波整流的 FB_LLC。
请回答以下问题。
答:我是否也可以在全桥 LLC 中使用此 UCC25640x IC?
b.(如果不是)请为符合上述规范的同步全桥 LLC 建议合适的 IC
c.请同时提供计算表或设计指南。
此致、