主题中讨论的其他器件: UCC2808-1
您好!
我使用芯片 UCC2808-2、将占空比固定在~40%左右。 怎么做?
我对 COMP 和 CS 引脚的功能感到困惑。 我读过"CS 引脚用于占空比控制"(主题: UCC2808A-1:开环配置)或"通过 COMP 电压调节占空比"(主题:UCC2808-1:关于如何使用的两个问题)。
我做了很多实验。 最结论性的是:CS=未连接,FB=~0V(=这是 NPN 的 VCE 电压实现关断)和 COMP=0.506mV(使用电位计调优 Vcomp )。 但我不相信 CS 不会接线(!!)。
您是否有关于固定占空比的应用手册? 请你给我你的建议?
此致
埃里克