This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H:LM74502H 的 PWM 最高可达1kHz?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H, LM74502H-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319845/lm74502h-lm74502h-for-pwm-up-to-1khz-possible

器件型号:LM74502H

您好

是否可以将 LM74502H 用于1kHz 范围内的 PWM 应用?  

我正在寻找一个可以达到接近应用的简单栅极驱动器 IC。 60V、适用于 HS 配置中的简单继电器替代产品、也能够与 频率高达1kHz 的 PWM 配合使用。

感谢您发送编修。

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    LM74502H-Q1不能在1kHz  PWM 输入电压下工作。 该器件仅适用于 输入 电压源稳定的应用、例如电池或直流/直流输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen

    感谢您的答复。

    您能指出这样一个可以处理此问题的栅极驱动器吗?  

    而无需太多外部组件? (自举等)

    感谢您发送编修。

    安迪