请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74502H 您好
是否可以将 LM74502H 用于1kHz 范围内的 PWM 应用?
我正在寻找一个可以达到接近应用的简单栅极驱动器 IC。 60V、适用于 HS 配置中的简单继电器替代产品、也能够与 频率高达1kHz 的 PWM 配合使用。
感谢您发送编修。
安迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
是否可以将 LM74502H 用于1kHz 范围内的 PWM 应用?
我正在寻找一个可以达到接近应用的简单栅极驱动器 IC。 60V、适用于 HS 配置中的简单继电器替代产品、也能够与 频率高达1kHz 的 PWM 配合使用。
感谢您发送编修。
安迪