This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:通过升压转换器生成负电压轨和正电压轨

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TLV61046A, TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315545/tlv61046a-generating-negative-and-positive-voltage-rail-with-boost-converter

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TLV61048、TPS61046

大家好、在本文中: 使用升压转换器生成负电压轨和正电压轨、图5中几乎完全符合我的需要、不过我需要+/-25V、而不是+/-12V

芯片似乎最高只能达到14V、但 TLV61046A 可达到28V。

我能否使用相同的原理图、并将其放入 TLV61046A 而不是 TLV61048 ? 我想使用  TLV61046A  数据表的表8-2中推荐的 FDSD0420-H-100M。 该指南说明了如何计算不同的值、但老实说、我不确定我是否聪明到足以理解所有值。  我想可能需要更改反馈电阻器、以将其设置为+/-25V

非常感谢您提供任何帮助。

该指南显示了这些规格、这些规格对我的设计来说都很好。  VIN 将为3.3V、100mA 最大电流可以。

输入和输出电气要求如下:

  • 输入电压 VIN:3.3V

  • 正电源轨电压 VOUT1:12V

  • 负电源轨电压 VOUT2:–12V

  • VOUT1和 VOUT2的最大输出电流:100 mA

  • VOUT2的电压纹波:120mV

谢谢。

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 WEBENCH、我得到了一个可以让这些参数看起来不错的设计、  

    输入电压3.3V

    0.02A 的输出电流

    25V 的输出电压

    这里是该设计的链接。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    但我仍需要添加 分立式电荷泵电路以获得负电源轨。 我不确定这需要哪些组件和值。

    感谢任何帮助。

    谢谢。

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    TLV61046A 和 TLV61048不具有 P2P 兼容性。 因此、请不要只是 接入 TLV61046A、而是 TLV61048。

    下面是 基于 TPS61046生成+/-25V 电压的原理图、这也适用于 TLV61046A。

    二极管 D7和 D8用于使绝对-25V 接近+25V。 如果负输出(绝对值)可能比正输出低1V 左右、您可以减少到使用一个二极管(例如仅 D7)或在此处无二极管。

    一个问题:在负输出和正输出中、Iout 分别是多少?

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的到来。 是的、我将仅使用一个二极管。

    我 无法使用 Fluke 万用表测量正极和负极侧的电流输出。  它的测量结果低至1 mA、但可能是输出的频率导致其显示无负载。 然而、我测量了项目的总直流电流、当它出现时、从 这个+/-25伏特电源轨汲取的总电流在正常运行时为5mA、此时最大电势负载为20mA。 如有必要、我可通过编程方式将最大负载减小至10mA。

    将您的原理图与  TLV61046A 数据表中的默认原理图进行比较、我发现您添加了 R7。 R7和 R_L3是最终电路的一部分、还是仅仅用于模拟负载?

    我最近发现了您的 webench、这给了我一份物料清单、还有 Eagle CAD 文件。  这个原理图能否做到这一点? 如果可以、那就太好了。  或者您的软件是否会为我导出 BOM? 昨天、我刚刚下载了 Spice for TI、但我以前从未使用过 Spice、因此不确定能否在 Spice 中绘制。

    再次感谢、

    CK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    谢谢。 在3.3V 输入电压至+/25V 输出电压范围内工作时、TLV61046A 可支持最大20mA 负载。

    [报价 userid="312300" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315545/tlv61046a-generating-negative-and-positive-voltage-rail-with-boost-converter/5001908 #5001908"]是 R7 & R_L3是最终电路的一部分,还是它们只是用来模拟负载?

    R7和 R_L3用于 模拟负载。 它们不是用于生成+/- 25V 的电路的一部分。

    能否 对该原理图执行此操作? 如果可以、那就太好了。  或者您的软件是否会为我导出 BOM?

    抱歉、我附加的原理图来自 PSpice、该元件无法直接生成 BOM。 我认为 Webench 生成的 BOM 可能是一个很好的参考、但仍建议进行额外的检查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将用 Eagle CAD 绘制原理图、编写 BOM、并在完成后将其发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您可以共享此 PSpice 文件吗? 我一直在 EAGLE 中绘制这张原理图、但我刚刚知道我可以从 PSpice 中导入它、所以我想尝试详细了解这一点。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PSice 太新了、无法在这方面取得很大进展。  不过、我今天在 Eagle CAD 中完成了绘制。 我将附上原理图和电路板供查看。 还有 BOM。 我不确定哪些二极管最适合 D6、D7和 D10。 并且 R_L1、我从未使用过这么小的电阻、因此我不确定其要求。 感谢您花时间观看此设计。

    Eagle 原理图

    Eagle 电路板

    物料清单

    (如果有更好的方法来分享这些照片、我不确定如何将它们直接加载到此主题中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    附件是 PSpice 文件、供您参考。

    e2e.ti.com/.../TPS61046_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    对于原理图、请移除 R_L1。 它用于模拟电感器 DCR、而不是设计的电阻器。 无需担心。

     布局布线是一个很大的问题。 对于主要器件、您可以参考 TLV61046AEVM 和 升压的布局指南

    两个反馈电阻器的功率耗散非常小。  您使用的电阻器没有问题。

    有关 BOM、请查看下面推荐的器件  

    • D6、D10:MBRA140T3G
    • D7: S1A
    • C1、C3:GRT188R61H225KE13D
    • R_L2: CRCW06031R00FKEA

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。 我没意识到评估板数据表能够提供多大的信息。  和升压布局指南。 我按照建议的使用推荐的迹线尺寸顺序放置元件、并尝试与评估板上的布局保持一致。 以下是我当前布局的几个视图。 一个图仅显示元件、一个图显示顶部覆铜。 在该布局指南中、它提到信号接地与电源接地分离、并引用了 AGND 和 PGND 引脚、但 TLV61046A 只有一个接地引脚。  是否需要将连接到 RFBB 和/或 TLV61046A 上 GND 引脚的 GND 与地的主要覆铜隔离? 在评估板上、看起来它们并没有被真正隔离。  我还将使 板的 Botton 像评估板上的地面覆铜一样。

    这是3张图片、仅显示元件布局、顶部铜和底部铜。 我会很高兴你再次回顾它。

    3个二极管 比我预期的要大、但这不是问题。 我在他们的最终电路板布局布线上有空间。

    组件

    顶部铜

    底部铜

    编辑:我移动了 馈送 RFBT 的底部迹线上的过孔、使其不在 D7下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    布局现在看起来不错。 我只是做了一些小更新供您参考、如下所示。

    在您的情况下、负载电流很小、我认为不必担心不区分 AGND 和 PGND。

    我还针对您的基准进行了以下更改:旋转底部反馈电阻器、然后将 FB GND 与 GND 覆铜区分离、只需通过 GND 布线连接到器件 GND。   

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  它的进展速度比我预期的要快。  我进行了您提到的这些调整。 ...移动 L1和相邻的 R 到右侧。  此外、我隔离了 FB 电阻器的 GND。  我想知道 U1本身的 GND。 是否应该在接地平面上的 IC 下方有一个过孔、或者没有这样的过孔。  IC 的 GND 目前位于输出电容器下方的顶部铜上。 这样可以吗?

    一些元件有过孔、也没有过孔。  我删除了一些、认为它会对热动力学有所帮助? 没有散热的元件包括 L1、D7、Cin。  而 Cout、D6和 D7大概只有一半。  我是否应该改变这种方式或另一种方式?

    谢谢。

    顶部铜、已调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    IC 的 GND 当前位于顶部铜层,位于输出电容下方。 这是不是可以吗?

    还不错。

    应该在接地层的 IC 下面有几个过孔,否则没有关系。 [/报价]

    当前设计没问题。 如果您在有足够空间的地方放置更多的 GND 过孔、该过孔应该会更好。

    一些组件具有和没有通孔。  我删除了一些、认为它会对热动力学有所帮助? 没有散热的元件包括 L1、D7、Cin。  而 Cout、D6和 D7大概只有一半。  我是否应该更改其中一种方式或另一种方式?

    与上述项目相同。 您的应用中的负载电流非常小、因此我认为无需担心。 嗯、如果放置更多的过孔、就不会有缺点。

    此致

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有的帮助。 我将完成配套电路制作、然后将宣传类型寄送到制造厂家。 我将向您提供最新的结果、但大约需要一个月的时间。 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    欢迎。  

    我先关闭该主题。 你可以在这里做进一步的回复或者在得到结果后打开一个新的主题。 希望一切顺利:)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我要让我的微处理器根据需要启用此电路、那么我是否可以向 EN 引脚添加一个10K 下拉 R、然后将该引脚直接连接到 nRF52840上的 GPIO 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    没关系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致