您好、专家!
我的客户报告了 TPS65130电路的问题:有时负输出无法启动。
该电路在数据表中是典型的电路。 它可从+5V 输入生成+/-12V 输出。 负载电流为+/MAX (-20mA)。 大多数情况下、电路正常工作、但极低的机会是负输出始终为0V、同时正输出始终是正确的+12V。 他们 在以受质疑的电路启动期间观察到了负电感器电流波形。 此处显示了电路试图启动负输出、但在一段时间后、负直流/直流转换器停止开关。 电感器电流在停止之前达到峰值1A。 停止后无法再次尝试。 我们确认这不是由于 UVLO 或过热保护、因为正输出始终是正确的。 并且该器件未损坏、因为它可以在其他时间恢复工作或更换另一个电感器。 我找不到任何其他保护特征可以导致这种表明。
附件为启动波形、其中包含:正电容 o
输出电流、负输出电流和电感(负)电流。
谢谢!
约翰