主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
在反复充电和放电的过程中、SOH 突然跳至较低的值。
-我在跳转时发送波形作为参考。
-电池容量没有差异之前和之后突然变化的 SOH。
-充满电和完全放电后,SOH 恢复正常值。
-在其他充电和放电电流较高的情况下,这些症状不会被发现。
请说明原因和对策。
如果您需要任何其他信息、请告知我们。
此致、
佐藤町
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jonny 您好、
感谢您的提示回复。
我正在以压缩文件的形式向您发送请求的文件。
文件内容如下:
异常 SOH.zip:
-当 SOH 从正常值突然变为异常值时记录数据。
-异常时使用 gg 文件。
正常的 SOH.zip:
-当 SOH 从异常值返回到正常值时记录数据。
-正常返回后的 gg 文件。
此致、
优纪成
尊敬的 Yukinari:
我和 Jonny 讨论了此主题、通常只应在负载确实是恒定功率时选择恒定功率负载模式;对于不适合 CC 或 CP 放电的更多动态负载、应使用恒定电流。
日志中的行为显示 SoH 出现较大的跳跃、有时这可能是由于可变充电电流导致仪表在用于鉴定 VCT 的电压范围过宽时过早检测到 VCT 所致。 这可以通过将 电荷项 Voltage 更改为较小的值来改善、因此更难仅使用收尾电流进行鉴定。 我不确定日志中是否发生了这种情况、因为当发生 SOH 跳变时、它似乎在放电。 是否可以捕获 BQStudio 日志、以便在发生跳转时可以看到更多寄存器? 此外、在 SOH 跳转前后使用.gg 文件也有助于进行调试。
此致、
怀亚特·凯勒
尊敬的 Wyatt:
谢谢详细的解释。
我们可能已经找到原因。 当剩余电量不足时、会对电池进行手动补充、以将电池电量充至30% SOC 左右、但这种补充可能是导致问题的原因。
我们已经确认 VCT 设置有点大、当使用 CC-CV 进行补货时、VCT=1和 FC=1。
我们假设在 充资 完毕后、充电和放电可能会开始、而 SOH 在放电时跳跃、
是这样吗?
-------------------------------------------------------
充电终止钳电流300
充电终止电压500
充电电压=16200[mV]。
最大电池电压+ 500[mV]≧16200/6[mV](6节串联电池)
最大电芯电压≧ 2200毫伏]
因此、如果最大电芯电压高于2.2V 且充电电流保持在3A 以下(大约40至60秒)、则 VCT=1和 FC=1。
补货费用 设置:电芯电压14600/6[mV]= 2433[mV] CC-CV
因此,我们现正考虑更改自愿咨询服务的设置如下,欢迎提出任何意见。
充电终止蜂鸣器电流125或300
充电终止电压75
充电电压=16200[mV]。
最大电池电压+ 75[mV]≥16200/6[mV](6节串联电池)
最大电芯电压≧ 2625 [mV]
我们认为、以2433mV/CC-CV 进行补充充电不会导致 VCT=1、而 SOH 不会跳变。
我们不明白的是、FC = 1时和 SOH 跳变时之间存在时间滞后。 这是有原因的吗?
-------------------------------------------------------
此致、
优纪成
Jonny 您好、
很抱歉,我没有及时回应。
您请求的数据已在下面附加、因此请检查是否有任何问题。
-------------------------------------------------------
(1) SOH 行为和数据时序 acquisition.pdf
本文档以图形方式简单说明了 GG 文件的时序和日志数据采集、适用于 SOH 随电流设置跳转的情况以及通过更改电荷项 Voltage 值来维护正常 SOH 的情况。
e2e.ti.com/.../SOH-behavior-and-timing-of-data-acquisition.pdf
(2) 设置充电项电压500mV_Data No.1_No.2.zip
这些是上面(1)中所述的每个电流设置的数据。
e2e.ti.com/.../Set-Charge-Term-Voltage-500mV_5F00_Data-No.1_5F00_No.2.zip
(3) 设置充电项电压75mV_Data No.3_No.4.zip
这些是上面(1)中所述的每个新设置的数据。
e2e.ti.com/.../Set-Charge-Term-Voltage-75mV_5F00_Data-No.3_5F00_No.4.zip
-------------------------------------------------------
如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
优纪成
尊敬的 Yukinari:
我已经看了您的日志文件、似乎将充电项电压更改为较低的值可以解决 SOH 跳跃行为。 关于为什么 FC = 1时和 SOH 突变时之间存在滞后时间、可能的原因是如何计算 SOH。 SOH 通过电量监测计执行的仿真计算得出、该仿真与 FC 标志分离。 有关 SOH 计算的更多信息、请参阅从 TRM 获取的以下内容。

此致、
Jonny Trevino。