This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SOH 值跳到较低的值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306573/bq40z80-soh-value-jumps-to-lower-value

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

在反复充电和放电的过程中、SOH 突然跳至较低的值。

-我在跳转时发送波形作为参考。

-电池容量没有差异之前和之后突然变化的 SOH。

-充满电和完全放电后,SOH 恢复正常值。

-在其他充电和放电电流较高的情况下,这些症状不会被发现。

请说明原因和对策。

如果您需要任何其他信息、请告知我们。

此致、

佐藤町

e2e.ti.com/.../SOH-abnormal-waveform.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukinari:  

    您能否向我提供您的日志和 gg 文件? 我怀疑这可能是由 SOH 负载率设置引起的。  

    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    感谢您的提示回复。
    我正在以压缩文件的形式向您发送请求的文件。


    文件内容如下:

    异常 SOH.zip:

    -当 SOH 从正常值突然变为异常值时记录数据。

    -异常时使用 gg 文件。

    正常的 SOH.zip:

    -当 SOH 从异常值返回到正常值时记录数据。

    -正常返回后的 gg 文件。

    此致、

    优纪成

    e2e.ti.com/.../Abnormal-SOH.zip

    e2e.ti.com/.../Normal-SOH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukinari:  

    查看完发送的数据后、看起来您已针对恒定电流负载(LOAD MODE = 0)配置了监测计、但看起来实际负载更多的是恒定功率负载。 请查看下图。  

    此外、在您的测试期间似乎没有 Qmax 更新。 请在充电/放电后放松、以便可能发生 QMax 更新。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    感谢您的回复。

    如前所述、负载电流不是恒定电流、而是随负载而变化。

    在这种情况下、如果我将设置设置为 LOAD MODE = 0、这是否意味着 SOH 可能会突然下降?

    此外、如果 LOAD MODE = 1 (或其他合适的值?)、这是否能解决问题?

    此致、

    优纪成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukinari:  

    由于系统的负载不是恒流负载、而更多是恒定功率负载、因此我建议更改负载模式= 1。 这会将监测计配置为恒定功率负载、而不是恒定电流负载。 负载模式确实会影响电量监测计执行的 SOH 计算、因为 SOH 负载率取决于您配置的负载模式。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    表示感谢。 我将更改设置。

    此致、

    优纪成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    尽管设置了恒流设置、但根据负载电流和负载波动模式、SOH 值可以保持正常状态、而不会跳至异常低的值。
    这使我们认为、除了 Load Mode 设置之外可能还有其他一些问题。
    根据技术参考手册中的"第7.2节 Impedance Track 配置"、当负载波动较大时、方法4至6中的设置会导致较大的误差。
    请告知可能的原因。

    此致、

    优纪成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yukinari:

    我和 Jonny 讨论了此主题、通常只应在负载确实是恒定功率时选择恒定功率负载模式;对于不适合 CC 或 CP 放电的更多动态负载、应使用恒定电流。

    日志中的行为显示 SoH 出现较大的跳跃、有时这可能是由于可变充电电流导致仪表在用于鉴定 VCT 的电压范围过宽时过早检测到 VCT 所致。 这可以通过将 电荷项 Voltage 更改为较小的值来改善、因此更难仅使用收尾电流进行鉴定。 我不确定日志中是否发生了这种情况、因为当发生 SOH 跳变时、它似乎在放电。 是否可以捕获 BQStudio 日志、以便在发生跳转时可以看到更多寄存器? 此外、在 SOH 跳转前后使用.gg 文件也有助于进行调试。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    谢谢详细的解释。

    我们可能已经找到原因。 当剩余电量不足时、会对电池进行手动补充、以将电池电量充至30% SOC 左右、但这种补充可能是导致问题的原因。

    我们已经确认 VCT 设置有点大、当使用 CC-CV 进行补货时、VCT=1和 FC=1。
    我们假设在 充资 完毕后、充电和放电可能会开始、而 SOH 在放电时跳跃、

    是这样吗?

    -------------------------------------------------------

    充电终止钳电流300
    充电终止电压500

    充电电压=16200[mV]。

    最大电池电压+ 500[mV]≧16200/6[mV](6节串联电池)
    最大电芯电压≧ 2200毫伏]

    因此、如果最大电芯电压高于2.2V 且充电电流保持在3A 以下(大约40至60秒)、则 VCT=1和 FC=1。

    补货费用 设置:电芯电压14600/6[mV]= 2433[mV] CC-CV

    因此,我们现正考虑更改自愿咨询服务的设置如下,欢迎提出任何意见。


    充电终止蜂鸣器电流125或300
    充电终止电压75

    充电电压=16200[mV]。

    最大电池电压+ 75[mV]≥16200/6[mV](6节串联电池)
    最大电芯电压≧ 2625 [mV]
    我们认为、以2433mV/CC-CV 进行补充充电不会导致 VCT=1、而 SOH 不会跳变。

    我们不明白的是、FC = 1时和 SOH 跳变时之间存在时间滞后。 这是有原因的吗?

    -------------------------------------------------------

    此致、

    优纪成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukinari:  

    我认为您改变的充电项电压是好的。 为了让我进一步分析这一点、您能将 BQStudio 中的日志文件和 gg 文件发送给我吗?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    很抱歉,我没有及时回应。
    您请求的数据已在下面附加、因此请检查是否有任何问题。

    -------------------------------------------------------

    (1) SOH 行为和数据时序 acquisition.pdf

    本文档以图形方式简单说明了 GG 文件的时序和日志数据采集、适用于 SOH 随电流设置跳转的情况以及通过更改电荷项 Voltage 值来维护正常 SOH 的情况。

    e2e.ti.com/.../SOH-behavior-and-timing-of-data-acquisition.pdf

    (2) 设置充电项电压500mV_Data No.1_No.2.zip

    这些是上面(1)中所述的每个电流设置的数据。

    e2e.ti.com/.../Set-Charge-Term-Voltage-500mV_5F00_Data-No.1_5F00_No.2.zip

    (3) 设置充电项电压75mV_Data No.3_No.4.zip

    这些是上面(1)中所述的每个新设置的数据。

    e2e.ti.com/.../Set-Charge-Term-Voltage-75mV_5F00_Data-No.3_5F00_No.4.zip

    -------------------------------------------------------

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    优纪成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukinari:  

    我已经看了您的日志文件、似乎将充电项电压更改为较低的值可以解决 SOH 跳跃行为。 关于为什么 FC = 1时和 SOH 突变时之间存在滞后时间、可能的原因是如何计算 SOH。 SOH 通过电量监测计执行的仿真计算得出、该仿真与 FC 标志分离。 有关 SOH 计算的更多信息、请参阅从 TRM 获取的以下内容。  

    此致、  

    Jonny Trevino。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    感谢您的分析。
    该问题已解决、将通过将 Charge Term Voltage 更改为较低的值来解决。

    此致、

    优纪成